IP-Adresse bereits einem Port zugewiesen

Dem Port, für den Sie eine IP-Adresse eingegeben haben, wurde bereits eine IP-Adresse zugewiesen.
Wählen Sie
Abbrechen
aus, um die dem entsprechenden Port bereits zugewiesene IP-Adresse beizubehalten.
Wählen Sie
OK
aus, um die dem entsprechenden Port aktuell zugewiesene IP-Adresse zu ändern (die bisherige Zuweisung der IP-Adresse zum Port wird gelöscht).
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal