Verbindungsunterbrechung

Durch das Herunterladen einer Konfiguration auf den Switch wird der Switch zurückgesetzt, was zu einer vorübergehenden Unterbrechung aller Verbindungen zum Switch führt.
Vergewissern Sie sich, dass eine Unterbrechung der Verbindung zu diesem Zeitpunkt akzeptabel ist, bevor Sie fortfahren.
So laden Sie die Konfiguration auf den Switch herunter
  • Wählen Sie zu einer Zeit, in der eine Verbindungsunterbrechung hinnehmbar ist, in
    Download-Bestätigung
    die Option
    Ja
    aus. Wählen Sie andernfalls
    Nein
    , um den Vorgang abzubrechen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal