Parameter der Ansicht „SD-Karten“ (Socket für Wechselmedien)

In der Ansicht
SD-Karte
können Konfigurationsdateien auf und von der SD-Karte kopiert werden. Diese Parameter sind nicht verfügbar, wenn der Offline-Modus ausgeführt wird oder im Gerät ein Kommunikationsfehler auftritt.
Bei Duplexgeräten können Sie die Konfigurationen für Modul A und Modul B anzeigen. Die angezeigten Werte werden unter den folgenden Bedingungen leer:
  • Wenn der Gerätetyp abweicht.
  • Wenn beim Abrufen der Identität von einem Gerät eine Zeitüberschreitung eintritt.
Parameter
Beschreibung
SD-Kartenstatus
Zeigt den Status der SD-Karte an. Folgende Werte sind verfügbar:
  • Nicht vorhanden
  • Formatiert
  • Unformatiert
SD-Karte gesperrt
Zeigt an, ob die SD-Karte gesperrt ist. Folgende Werte sind verfügbar:
  • Ja
  • Nein
SD-Karten aktivieren
Wählen Sie diese Option aus, um den SD-Kartensteckplatz zu aktivieren.
SD-Karten aktivieren
ist deaktiviert, wenn sich das Gerät im expliziten Schutzmodus befindet.
Aktualisieren
Ruft die neuesten Werte aus dem Gerät ab und zeigt sie an.
Einstellen
Schreibt ausstehende Änderungen in das Gerät.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal