Abrufen und Anzeigen aktueller Daten aus dem Gerät

Auf der Registerkarte für das Gerät werden die Ansichten, die mit Add-On-Profilen verknüpft sind, nicht automatisch mit den aktuellen Daten aus dem Gerät aktualisiert. Es erscheint ein
Aktualisieren
-Link, mit dem Sie die Daten manuell aktualisieren können. Verwenden Sie den Link, um die neuesten Daten vom Gerät zu empfangen und anzuzeigen.
TIPP:
Wenn Sie Änderungen an den Daten auf der Registerkarte für das Gerät vorgenommen haben, schreiben Sie die Daten vor dem Auswählen von
Aktualisieren
auf das Gerät. Alle nicht in das Gerät geschriebenen Änderungen gehen verloren, wenn Sie zuerst
Aktualisieren
und dann
Festlegen
auswählen.
So rufen Sie aktuelle Daten aus dem Gerät ab und zeigen sie an:
  • Wählen Sie auf der Registerkarte für das Gerät in der Ansicht
    Aktualisieren
    , in der Informationen angezeigt werden.
    Die neuesten Daten vom Gerät werden empfangen und angezeigt.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal