Ein Gerät zurücksetzen
Wenn das Gerät auf seinen Einschaltzustand zurückgesetzt werden muss, wird in der Ansicht
Geräteinformationen
ein entsprechender Link angezeigt. Sie können den Link verwenden, um das Ein- und Ausschalten der Stromversorgung zu simulieren.
WICHTIG:
Durch Rücksetzen des Geräts wird die Verbindung zum Gerät und zu möglichen anderen darüber verbundenen Geräten getrennt. Verbindungen mit anderen Controllern werden möglicherweise ebenfalls unterbrochen. Vergewissern Sie sich, dass eine Unterbrechung der Verbindung zu diesem Zeitpunkt akzeptabel ist, bevor Sie fortfahren. Versuchen Sie niemals, die Verbindung mit einem Gerät zu unterbrechen, das gegenwärtig für die Steuerung verwendet wird.
So setzen Sie ein Gerät zurück:
- Wählen Sie in der AnsichtGeräteinformationendie OptionGerät zurücksetzenaus.
- Es wird eine Meldung angezeigt, die darauf hinweist, dass eine Verbindungsunterbrechung auftritt, und fragt, ob Änderungen übernommen werden sollen. Wählen SieHilfeaus, wenn Sie weitere Details dazu benötigen, wie sich diese Unterbrechung auf das Systemverhalten auswirkt. Andernfalls wählen SieJaaus, um das Gerät zurückzusetzen.
Rückmeldung geben