Parameter der Ansicht „Redundanz“
Die Einstellungen in der Ansicht
Redundanz
zeigen den Redundanz-Status an und ermöglichen Ihnen, den Sekundäradapter zu qualifizieren oder zu disqualifizieren sowie auf den Sekundäradapter umzuschalten.Parameter | Beschreibung |
---|---|
Physikalischer Steckplatz für primären Adapter | Zeigt den physischen Steckplatz des Primäradapters an.
|
Redundanz-Status | Zeigt den Redundanz-Status des Primär- oder Sekundäradapters an.
|
Sekundärgerät qualifizieren | Qualifiziert den Sekundäradapter. |
Laufende Qualifizierung | Zeigt den Qualifizierungsstatus an.
|
Sekundärgerät disqualifizieren | Disqualifiziert den Sekundäradapter. |
Zum Sekundärgerät wechseln | Schaltet auf den Sekundäradapter um. Tipp : Der Wechsel zum Sekundärgerät ist deaktiviert, während das Gerät offline ist, oder die Kompatibilität des Sekundärgeräts stimmt nicht mit der des Primärgeräts überein. |
Rückmeldung geben