Parameter der Ansicht „Übersicht“

Die Ansicht
Übersicht
enthält die folgenden Parameter.
TIPP:
Einige Parameter in der Ansicht
Übersicht
sind nicht für alle Gerätetypen verfügbar.
Parameter
Beschreibung
Gerätetyp
Zeigt die Bestellnummer und den Typ des Geräts an.
Hersteller
Zeigt Informationen zum Gerätehersteller an.
Beschreibung
Zeigt die Gerätebeschreibung an.
Serie
Zeigt die Geräteserie an.
Version
Zeigt die Haupt- und die Nebenversion des Geräts an.
Elektronische Codierung
Zeigt die für das Gerät verwendete elektronische Codierung an. Die elektronische Codierung vergleicht das Gerät, das im Projekt definiert wurde, mit dem installierten Gerät. Wenn die Codierung fehlschlägt, kommt es zu einem Fehler.
Gültige Werte:
  • Exakte Übereinstimmung
  • Kompatibles Modul
  • Codierung deaktivieren
Weitere Informationen zur elektronischen Codierung finden Sie unter Elektronische Codierung in
Logix5000
Steuersystem-Anwendungstechnik
, Ausgabe für LOGIX-AT001.
Verbindung
Zeigt den Verbindungstyp und das Kommunikationsformat an.
Eingangs-/Ausgangsdaten
Zeigt den Eingangs- und Ausgangsdatentyp des Geräts an.
Datenformat
Zeigt den Typ der Daten an, die zwischen Gerät und Controller übertragen werden sollen.
Zähler
Zeigt die Zählernummer für das Gerät an.
Gerätedefinition
Öffnet das Dialogfeld
Gerätedefinition
zum Ändern der Version, der elektronischen Codierung und anderer gerätespezifischer Werte.
Nummer des Sicherheitsnetzwerks
Geben Sie eine 48-Bit-Zahl ein, um die Annahme von Verbindungsanforderungen zu verhindern, die von einem dazwischenliegenden Brückengerät falsch weitergeleitet wurden. Sicherheitsgeräte, die an dasselbe Brückengerät angeschlossen sind, müssen sich nicht im selben Sicherheitsnetzwerk befinden und können unterschiedliche Nummern des Sicherheitsnetzwerks aufweisen.
Wählen Sie eines der folgenden beiden Formate aus.
  • Zeitbasiert
    : Die Nummer des Sicherheitsnetzwerks wird anhand von Datum und Uhrzeit der Erstellung des Geräts (auf Millisekunden genau) generiert.
  • Manuell
    : Geben Sie für jeden Netzwerktyp eine Zahl von 1 bis 9999 ein.
Im Betriebsmodus, Sicherheitsgesperrt-Modus und Sicherheitssignaturmodus wird dieses Feld abgeblendet angezeigt.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal