Parameter der Ansicht „Übersicht“ (Ethernet-Bridge)
Die Ansicht
Übersicht
enthält die folgenden Parameter.
TIPP:
Einige Parameter in der Ansicht
Übersicht
sind nicht für alle Gerätetypen verfügbar. Um die Konfiguration zu ändern, wechseln Sie zum Dialogfeld Gerätedefinition
.Parameter | Beschreibung |
---|---|
Gerätetyp | Zeigt die Bestellnummer und den Typ des Geräts an. |
Hersteller | Zeigt Informationen zum Gerätehersteller an. |
Beschreibung | Zeigt die Gerätebeschreibung an. |
Serie | Zeigt die Geräteserie an. |
Version | Zeigt die Haupt- und die Nebenversion des Geräts an. |
Elektronische Codierung | Zeigt die für das Gerät verwendete elektronische Codierung an. Die elektronische Codierung vergleicht das Gerät, das im Projekt definiert wurde, mit dem installierten Gerät. Wenn die Codierung fehlschlägt, kommt es zu einem Fehler. Gültige Werte:
Weitere Informationen zur elektronischen Codierung finden Sie unter Elektronische Codierung in Logix5000 Steuersystem-Anwendungstechnik, Ausgabe für LOGIX-AT001. |
Verbindung | Zeigt den Verbindungstyp und das Kommunikationsformat an. |
Rackverbindung | Zeigt die Verbindung für die Kommunikation mit den E/A-Geräten im dezentralen Chassis an. Gültige Werte:
|
Zeitsynchronisierungsverbindung | Gibt die Verbindung für das Gerät an, das die Precision Time Protocol (PTP)-Synchronisierung unterstützt. Gültige Werte:
|
Zeitsynchronisation und Bewegungsverbindung | Gibt die Verbindung für das Gerät an, das die Precision Time Protocol (PTP)-Synchronisierung unterstützt. Gültige Werte:
|
Gleichzeitige Verbindung | Gültige Werte:
|
Redundant | Gibt an, ob das Gerät Controller-Redundanz unterstützt. |
Statusverbindung | Gibt die Statusverbindung für das Gerät an. Gültige Werte:
|
Netzwerkmodus | Gültige Werte:
|
Chassis-Größe | Zeigt die Chassis-Größe des Racks an, in dem sich das Brückengerät befindet. |
Gerätedefinition | Öffnet das Dialogfeld Gerätedefinition zum Ändern der Version, der elektronischen Codierung und anderer gerätespezifischer Werte. |
Rückmeldung geben