Parameter der Ansicht „Anzeigen“

In der Ansicht
Anzeigen
können Sie das Anzeigeobjekt konfigurieren. Die Parameter sind nur im Online-Modus verfügbar und wenn im Geräteprofil kein Kommunikationsfehler vorliegt.
Bei Duplexgeräten können Sie die Konfigurationen für Modul A und Modul B anzeigen. Die angezeigten Werte werden unter den folgenden Bedingungen leer:
  • Wenn der Gerätetyp abweicht.
  • Wenn beim Abrufen der Identität von einem Gerät eine Zeitüberschreitung eintritt.
Die Ansicht
Anzeigen
enthält die folgenden Parameter:
Parameter
Beschreibung
LCD-Anzeige von Nicht-System-Meldungen aktivieren
Wählen Sie diese Option aus, um alle Nicht-System-Meldungen anzuzeigen.
Dieser Parameter ist deaktiviert, wenn sich das Gerät im expliziten Schutzmodus befindet.
Netzwerkkonfigurationsmeldungen anzeigen
Wählen Sie aus, ob Netzwerkkonfigurations-Meldungen angezeigt werden sollen.
Dieser Parameter ist verfügbar, wenn
LCD-Anzeige von Nicht-System-Meldungen aktivieren
ausgewählt ist.
Dieser Parameter ist deaktiviert, wenn sich das Gerät im expliziten Schutzmodus befindet.
Nicht kategorisierte Meldungen anzeigen
Wählen Sie diese Option aus, um nicht kategorisierte Meldungen anzuzeigen. Nicht kategorisierte Meldungen enthalten alle Meldungen, die nicht in den Nicht-System-Meldungen oder den Meldungen zur Netzwerkkonfiguration erfasst werden.
Dieser Parameter ist verfügbar, wenn
LCD-Anzeige von Nicht-System-Meldungen aktivieren
ausgewählt ist.
Dieser Parameter ist deaktiviert, wenn sich das Gerät im Schutzmodus befindet.
Aktualisieren
Ruft die neuesten Werte aus dem Gerät ab und zeigt sie an.
Einstellen
Schreibt ausstehende Änderungen in das Gerät.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal