Parameter der Gerätediagnose
Das Dialogfeld
Gerätediagnose
enthält die folgenden Parameter:
TIPP:
Je nach Gerätedefinition sind unterschiedliche Parameter verfügbar.
Parameter | Beschreibung | Wert |
---|---|---|
Betriebsmodus | Zeigt den Betriebszustand für das Gerät an. Der Betriebsmodus ist leer, wenn das Gerät offline oder wenn die Verbindung zum Gerät nicht hergestellt ist. | Ruhezustand oder Ausführen |
Schwellenwerte für die Diagnose überschritten | Zeigt an, ob Diagnosen aktiv sind oder ob ein Schwellenwert erreicht wurde. | Ja oder Nein |
Anzahl der Diagnosesequenzen | Zeigt an, wie häufig eine eindeutige Diagnosebedingung festgestellt wird und wie häufig eine eindeutige Diagnosebedingung von „Festgestellt“ in „Nicht festgestellt“ wechselt. | Eine gültige Nummer |
Steuerungsfähig | Zeigt an, ob das antwortende Gerät in der Lage ist, E/A-Verbindungen zu öffnen. | Ja oder Nein |
Port1/2 verbunden | Gibt an, ob Port 1 oder Port 2 mit dem Gerät verbunden ist. | Ja oder Nein |
Port1/2 unsicher | Gibt an, ob der Verbindungsstatus von Port 1 oder Port 2 überprüft wurde. | Ja oder Nein |
Fehler bei Port1/2 | Zeigt einen Fehler bei Port 1 oder Port 2 an. | Ja oder Nein |
DLR aktiviert | Gibt an, ob Ring auf Geräteebene (Device Level Ring, DLR) für dieses Gerät aktiviert ist. | Ja oder Nein |
PRP aktiviert | Gibt an, ob Parallel Redundancy Protocol (PRP) für dieses Gerät aktiviert ist. | Ja oder Nein |
Zeitstempel des „Port1/2 getrennt“ | Zeigt den Zeitstempel der Trennung von Port 1 oder Port 2 im Format „JJJJ-MM-TT-HH:mm:SS.mmm“ an.
| Eine gültiger Zeitwert oder kein Wert, falls keine Ereigniszeit aufgezeichnet wurde. |
Parameter | Beschreibung | Wert |
---|---|---|
Fehler beim Sicherheitsmodus | Zeigt an, ob im Sicherheitsmodus ein Fehler aufgetreten ist. | Ja oder Nein |
Fehler beim Verbindungsmodus | Zeigt an, ob bei der in der Gerätedefinition definierten Verbindung ein Fehler aufgetreten ist. | Ja oder Nein |
Fehler bei Speicherkarte | Zeigt Ja an, wenn die auswechselbare Speicherkarte nicht vorhanden oder nicht formatiert ist oder nicht über genügend Speicherplatz zum Speichern von Konfigurationsdaten und Firmware verfügt. | Ja oder Nein |
Nichtübereinstimmung der Speicherkartendaten | Zeigt Ja an, wenn die Daten auf der Speicherkarte nicht mit der Konfiguration oder dem Firmware-Produkt übereinstimmen. | Ja oder Nein |
Übertemperatur | Zeigt Ja an, wenn das Gerät bei Temperaturen oberhalb seiner Betriebsgrenzen verwendet wird. | Ja oder Nein |
Kritische Temperatur | Zeigt Ja an, wenn das Gerät eine Temperatur oberhalb der kritischen Temperaturgrenze für einen ordnungsgemäßen Betrieb aufweist und möglicherweise ohne weitere Warnung heruntergefahren wird. | Ja oder Nein |
Fehler bei PRP-Port1/Port2 | Zeigt einen Fehler im PRP-Modus an Port 1 oder Port 2 an. | Ja oder Nein |
Fehler „Partner fehlt“ | Zeigt Ja an, wenn eines der beiden Geräte fehlt. | Ja oder Nein |
Fehler beim Partnerprodukttyp | Zeigt Ja an, wenn die Geräte-ID des beabsichtigten Partners aufgrund des Produkttyps kein Partner sein kann. | Ja oder Nein |
Fehler bei Partnerversion | Zeigt Ja an, wenn das Gerät nicht gekoppelt werden kann, weil seine Version nicht mit der Version des Partnergeräts, das eine Verbindung hat, kompatibel ist. | Ja oder Nein |
Fehler bei Partnerverbindung | Zeigt Ja an, wenn die Medienlandekarte des Partnergeräts einen Verbindungsfehler aufweist. | Ja oder Nein |
Externer Disqualifikationsfehler | Gibt an, ob ein externer Disqualifizierungsfehler aufgetreten ist. | Ja oder Nein |
Redundanter Verbindungsfehler | Gibt an, ob ein Fehler der redundanten Verbindung aufgetreten ist. | Ja oder Nein |
Zeitstempel | Zeigt den Zeitstempel des letzten Fehlers im Format „JJJJ-MM-TT-HH:mm:SS.mmm“ an.
| Eine gültiger Zeitwert oder kein Wert, falls keine Ereigniszeit aufgezeichnet wurde. |
Parameter | Beschreibung | Wert |
---|---|---|
TCP-Verbindungen | Zeigt die Anzahl der TCP-Verbindungen zum und durch den Adapter an, die zum aktuellen Zeitpunkt offen sind. | 0 bis 32767 |
CPU-Nutzung | Zeigt die Nutzung der Kalkulations-Engine an. | 0 % bis 100 % |
CIP-Verbindungen | Zeigt die Anzahl der CIP-Verbindungen zum und durch den Adapter an, die zum aktuellen Zeitpunkt offen sind. | 0 bis 32767 |
CIP-Paketverluste | Zeigt die Anzahl der sequenziellen Adresselement-Sequenznummern an, die in Verbindungen der Klasse 0 und Klasse 1 vom Adapter und dessen untergeordneten Elementen verbraucht werden. | 0 bis 2147483647 |
CIP-Zeitüberschreitungen | Zeigt die laufende Anzahl der Quell- und Zielverbindungen zum und durch den Adapter mit Zeitüberschreitungen an. | 0 bis 2147483647 |
Rate HMI-Paket | Zeigt die Rate an, mit der HMI Daten übermittelt hat. Die Anzahl von Paketen der Klasse 3 und unverbundenen Paketen, die vom Gerät in der vorherigen Sekunde übermittelt und empfangen wurden. | 0 bis 2147483647 |
Rate IO-Paket | Zeigt die Rate an, mit der der E/A Daten übermittelt hat. Die Anzahl von Paketen der Klassen 0 und 1, die vom Adapter in der vorherigen Sekunde übermittelt oder empfangen wurden. | 0 bis 2147483647 |
Ethernet-Fehler | Zeigt die Summe der folgenden Ethernet Link-Objektwerte über alle Ports hinweg an: Verwerfungen Ein, Fehler Ein, Unbekannte Protos Ein, Verwerfungen Aus, Fehler Aus, Ausrichtungsfehler, FCS-Fehler, Einzelne Kollisionen, Mehrere Kollisionen, SQE-Testfehler, Aufgeschobene Übertragungen, Verspätete Kollisionen, Übermäßige Kollisionen, MAC-Übertragungsfehler, Trägersignalabtastung, Datenübertragungsblock zu lang und MAC-Empfangsfehler. | 0 bis 2147483647 |
Gleichzeitige Verbindungen für Paketverlust | Zeigt die Anzahl der Paketverluste des Geräts bei gleichzeitigen Verbindungen an. | 0 bis 2147483647 |
Parameter | Beschreibung | Wert |
---|---|---|
CIP-Synchronisierung gültig | Gibt an, ob zum Zeitpunkt eines Ereignisses ein gültiger CIP-Synchronisierungszeit-Master auf der Backplane vorhanden war. | Ja oder Nein |
Zeitüberschreitung bei CIP-Synchronisierung | Gibt an, dass zum Zeitpunkt eines Ereignisses ein gültiger CIP-Synchronisierungszeit-Master auf der Backplane vorhanden war, der jedoch inzwischen abgelaufen ist. | Ja oder Nein |
Identität Grandmaster-Uhr | Zeigt die Identität der Grandmaster-Uhr an, mit der das Gerät synchronisiert wird. | 8-Byte-Hexadezimalzahl |
Offset der lokalen Uhr zur Systemzeit | Zeigt den Offset zwischen der lokalen Uhr und der Systemzeit in Nanosekunden an. Ziehen Sie diesen Wert zur Ermittlung von Zeitsprüngen heran. Dieser Wert wird aktualisiert, wenn eine PTP-Aktualisierungsmeldung eingeht. | -9223372036854775808 bis 9223372036854775807 |
Zeitstempel Offset der lokalen Uhr | Zeigt den Zeitstempel-Offset der lokalen Uhr im Format „JJJJ-MM-TT-HH:mm:SS_mmm_uuu_nnn(UTC-00:00)“ an.
| Eine gültige Zeitangabe oder kein Wert, wenn keine aufgezeichnete Ereigniszeit vorhanden ist. |
Rückmeldung geben