Parameter der Ansicht „Geräteinformationen“

Die Ansicht
Geräteinformationen
enthält die folgenden Parameter.
TIPP:
Es werden keine Online-Daten angezeigt, wenn das Gerät erstellt wird oder sich im Offline-Modus befindet. Die Parameter und Werte basieren auf dem zu konfigurierenden Gerät. Die Parameter und Werte, die nicht für das Gerät gelten, werden ausgeblendet.
Parameter
Beschreibung
Identifikation
Zeigt Informationen an, die zur Identifizierung des Geräts verwendet werden:
  • Hersteller
  • Produkttyp
  • Produktcode
  • Version
  • Seriennummer
  • Produktname
    (vom Gerät gelesen)
  • Serie
  • Herstellungsdatum
  • Garantienummer
  • Bestellnummer
Status – Schwerer/Geringfügiger Fehler
Gibt an, ob ein schwerwiegender oder geringfügiger Fehler vorliegt.
Für ein digitales Gerät sind die folgenden Werte verfügbar:
  • EEPROM-Fehler
  • Backplane-Fehler
  • Kein(e)
Für ein analoges Gerät sind die folgenden Werte verfügbar:
  • Kommunikation mit Eigentümer unterbrochen
  • Kanalfehler
  • Kein(e)
Für andere Geräte sind die folgenden Werte verfügbar:
  • Kein(e)
  • Nicht wiederherstellbar
  • Wiederherstellbar
Status – Interner Zustand
Zeigt den aktuellen Betriebszustand des Geräts an. Mögliche Werte sind:
  • Selbsttest
  • Flash-Aktualisierung
  • Kommunikationsfehler
  • Unverbunden
  • Ungültige Flash-Konfiguration
  • Schwerer Fehler
  • Betriebsmodus
  • Programmmodus
  • (16#xxxx) unbekannt
Tipp
: Wenn in
Gerät hinzufügen
das falsche Gerät ausgewählt wird, wird ein Hexadezimalwert angezeigt. Eine wörtliche Beschreibung dieses Zustands wird nur angezeigt, wenn die angegebene Geräte-ID mit dem tatsächlichen Gerät übereinstimmt.
Status – Konfiguriert
Zeigt
Ja
oder
Nein
an, um anzugeben, ob das Gerät über den verbundenen Eigentümer-Controller konfiguriert wurde.
Nachdem ein Gerät konfiguriert wurde, bleibt es so lange in diesem Zustand, bis es zurückgesetzt wird oder die Stromversorgung abgeschaltet wird, auch wenn der Eigentümer die Verbindung zum Gerät unterbricht.
Dies gilt nur für E/A-Geräte und nicht für Adapter, Scanner, Brücken oder andere Kommunikationsgeräte.
Status – Eigentümer
Zeigt
Ja
oder
Nein
an, um anzugeben, ob aktuell ein Eigentümer-Controller mit dem Gerät verbunden ist.
Dies gilt nur für E/A-Geräte und nicht für Adapter, Scanner, Brücken oder andere Kommunikationsgeräte.
Status – Geräte-ID
Zeigt an, ob die das physische Gerät mit der Konfiguration in der
Übersichtsansicht
übereinstimmt.
  • Übereinstimmung
    : Das physische Gerät stimmt mit den Angaben in der
    Übersichtsansicht
    überein und die folgenden Kriterien müssen zutreffen:
    • Hersteller
    • Gerätetyp
      (Kombination aus Produkttyp und Produktcode für einen bestimmten Hersteller)
    • Hauptversion
  • Keine Übereinstimmung
    : Das physische Gerät stimmt nicht mit den Angaben in der Ansicht
    Übersicht
    überein.
Tipp
: „Geräte-ID“ berücksichtigt nicht die Einstellungen für
Elektronische Codierung
und
Nebenversion
in der Ansicht
Übersicht
. Die allgemeinen Geräte, wie 1756-Geräte, weisen immer eine fehlende Abweichung auf, weil der konfigurierte allgemeine Code von keinem Zielgerät abweicht.
Timer-Hardware (wenn aktiviert)
Zeigt an, ob die Timer-Hardware
OK
oder
Fehlerhaft
ist.
Timer-synchronisiert(wenn aktiviert)
Zeigt
Ja
oder
Nein
an, um anzugeben, ob die Uhrzeit des Geräts mit dem Master synchronisiert ist.
Status – Schutzmodus
Zeigt den Geräteschutz im Online-Modus an. Der Schutzmodus richtet sich nach dem Gerät und kann Folgendes enthalten:
  • Explizit
  • Implizit
  • Kein(e)
Tipp
: Wenn sich das Gerät im Offline-Modus befindet oder bei der Kommunikation mit ihm ein Fehler auftritt, ist das Feld leer.
Diagnose
Öffnet
Gerätediagnose
für Diagnoseinformatonen.
Gerät zurücksetzen
Startet das Zurücksetzen des Geräts. Dieser Vorgang versetzt durch die Simulation des Ein- und Ausschaltens der Stromversorgung das Gerät zurück in seinen Einschaltzustand.
WICHTIG
: Durch das Rücksetzen eines Geräts werden alle Verbindungen zu dem oder über das Gerät beendet. Dies kann zu einem Ausfall der Steuerung führen.
Tipp
:
  • Einige Geräte geben möglicherweise einen Fehler zurück, wenn eine Rücksetzanfrage versucht wird.
  • Ein Controller kann nicht rückgesetzt werden.
  • Mit einer Sicherheitssfunktion ausgestattete Geräte können rückgesetzt werden, wenn das Gerät mit einer Sicherheitsverbindung konfiguriert wurde. Andernfalls wird bei einem Zurücksetzungsversuch möglicherweise ein Fehler zurückgegeben.
Modul A zurücksetzen
(nur Duplex-Geräte) Startet das Zurücksetzen von Modul A des Geräts. Dieser Vorgang versetzt Modul A des Geräts durch die Simulation des Ein- und Ausschaltens der Stromversorgung zurück in den Einschaltzustand.
WICHTIG
: Durch das Rücksetzen eines Geräts werden alle Verbindungen zu dem oder über das Gerät beendet. Dies kann zu einem Ausfall der Steuerung führen.
Tipp
:
  • Einige Geräte geben möglicherweise einen Fehler zurück, wenn eine Rücksetzanfrage versucht wird.
  • Ein Controller kann nicht rückgesetzt werden.
Modul B zurücksetzen
(nur Duplex-Geräte) Startet das Zurücksetzen von Modul B des Geräts. Dieser Vorgang versetzt Modul B des Geräts durch die Simulation des Ein- und Ausschaltens der Stromversorgung zurück in den Einschaltzustand.
WICHTIG
: Durch das Rücksetzen eines Geräts werden alle Verbindungen zu dem oder über das Gerät beendet. Dies kann zu einem Ausfall der Steuerung führen.
Tipp
:
  • Einige Geräte geben möglicherweise einen Fehler zurück, wenn eine Rücksetzanfrage versucht wird.
  • Ein Controller kann nicht rückgesetzt werden.
Aktualisieren
Ruft die neuesten Werte aus dem Gerät ab und zeigt sie an.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal