Loading
Anwenderbericht | Lebensmittel & Getränke
Recent ActivityRecent Activity

Neue in Australien hergestellte Titanium-Querstrommembran-Abwasseraufbereitungslösung von PFi

Neue Innovation reduziert Betriebszeit, erhöht den Ertrag und verringert den ökologischen Fußabdruck

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Die neue, in Australien hergestellte Titan-Querstrommembran-Abwasserlösung von PFi.
Logo von Products For Industry (PFi)

Products For Industry (PFi) ist ein lokal ansässiges und betriebenes Unternehmen, das den Industriesektor bedient. PFi ist stolz darauf, eine umfassende Palette an internen Fähigkeiten anzubieten, um Hersteller mit Produkten, Systemen und Lösungen für die Maschinenautomatisierung zu unterstützen.

Von kleinen Anforderungen an die Werkstatttechnik bis hin zu kompletten Upgrades der Werksautomatisierung stellt PFi sicher, dass der Kunde vom Konzept bis zur Produktion vollständig unterstützt wird.

Herausforderung

  • Die neue Titan-Querstrommembranlösung von PFi für die Abwasseraufbereitung erforderte Automatisierungshardware, die optimiert, wiederholbar und einfach zu integrieren war.
  • Der Kunde gab an, dass der Codierungsstil PAC-ML sein musste, ein international anerkannter Standard.
  • PFi benötigte eine Lösung, die bei der Einführung auf dem export eine starke Marktakzeptanz erzielen würde.
Lösung

  • CompactLogix™-Steuerungssystem
  • PanelView Plus™-Grafikterminal
Ergebnis

  • CompactLogix-Steuerungen bieten höhere Leistung, mehr Kapazität, verbesserte Produktivität und erweiterte Sicherheit, um die wachsenden Anforderungen intelligenter Maschinen und Anlagen in der Fertigung zu erfüllen.
  • PanelView Plus stellt die grafische Schnittstelle durch eine vereinfachte Integration mit der CompactLogix-Steuerung bereit. Diese Integration ermöglicht es Ingenieuren, Konfigurationsdaten einmal einzugeben und für das gesamte Automatisierungsdesign zu verwenden. Sie hilft auch beim Erstellen moderner Anwendungen mit Hochgeschwindigkeits-HMI-Schaltflächen für Jogging-Anwendungen, skalierbaren Vektorgrafiken und einem vorkonfigurierten Systembanner, das Diagnoseinformationen bereitstellt.
Herausforderung

Der australische Innovator Products For Industry (PFi) führt eine weltweit erste reine Titan-Querstrommembranlösung ein, die im Vergleich zu herkömmlichen Abwasseraufbereitungsmethoden Vorteile hinsichtlich Betriebszeit, Umwelt und Ertrag bietet.

Nach mehr als 10 Jahren Entwicklung wird dieses vollständig entwickelte und getestete Produkt nun in Australien bei einem führenden Unternehmen für Lebensmittel und Getränke eingesetzt, das die neue Technologie zur Trennung von Feststoffen aus Flüssigkeitsströmen in verschiedenen Phasen des Abwasserstromprozesses verwenden wird.

„Diese Lösung ist ein echter Wendepunkt für die Lebensmittel und Getränke-Industrie, insbesondere für Getränke und Spirituosen, denn Titan ermöglicht einen geringeren Footprint und längere Intervalle zwischen Clean In Place (CIP), wodurch Ausfallzeiten reduziert werden“, so Gavin Dunwoodie, Geschäftsführer von PFi.

PFi ist ein lokal geführtes und betriebenes Unternehmen, das den Industriesektor bedient und eine umfassende Palette an internen Fähigkeiten bietet, um Hersteller mit Maschinenautomatisierungsprodukten, -systemen und -lösungen zu unterstützen – vom Konzept bis zur Produktion.

„Bei herkömmlichen Membranen aus Keramik oder Kunststoff führen Rückspülungen und Reinigungen oft zu Problemen, sodass die Gesamtlebensdauer der Ausrüstung verkürzt wird“, fügte Dunwoodie hinzu.

Titan (Ti) ist das neuntbekannteste Metall in der Erdkruste und besitzt das höchste Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht. Es ist so stark wie Stahl, wiegt aber 45 % weniger, ist nicht magnetisch, nicht korrosiv und leitet keinen Strom.

„Dieses zukunftsorientierte Getränkeunternehmen wollte eine fortschrittliche Lösung, die seinen Durchsatz weiter erhöht und gleichzeitig seine Umweltbilanz verbessert. Von Anfang an war klar, dass es keine Kompromisse bei der Qualität geben sollte“, so Dunwoodie.

Lösung

Einfache Integration von Automatisierungshardware

„Wir benötigten Automatisierungshardware, die optimiert, wiederholbar und einfach zu integrieren war. Daher haben wir uns für das CompactLogix™-Steuerungssystem und das PanelView Plus™-Grafikterminal von Rockwell Automation entschieden. Diese boten uns eine Premium-Integration, die von globalen Marktführern wie diesem Unternehmen für Lebensmittel und Getränke akzeptiert wurde“, so Dunwoodie.

Die CompactLogix-Steuerungen von Rockwell Automation bieten höhere Leistung, mehr Kapazität, verbesserte Produktivität und erhöhte Sicherheit, um die wachsenden Anforderungen intelligenter Maschinen und Anlagen für die Produktion zu erfüllen.

PanelView Plus bietet die grafische Schnittstelle durch eine vereinfachte Integration mit dem CompactLogix-Controller. Diese Integration ermöglicht es Ingenieuren, Konfigurationsdaten einmal einzugeben und für das gesamte Automatisierungsdesign zu verwenden. Sie hilft auch beim Aufbau moderner Anwendungen mit Hochgeschwindigkeits-HMI-Schaltflächen für Jogging-Anwendungen, skalierbaren Vektorgrafiken und einem vorkonfigurierten Systembanner, das Diagnoseinformationen bereitstellt.

„Rockwell hat mit uns zusammengearbeitet, um die beste Hardware für den Job auszuwählen, hat sichergestellt, dass sie zweckmäßig ist, und hat uns auf dem Weg unterstützt“, so Dunwoodie.

„Darüber hinaus gab der Kunde an, dass der Codierungsstil PAC-ML sein musste, ein international anerkannter Standard, sodass Rockwell seine Technologien entsprechend einrichtete“, fügte er hinzu.

Anthony Wong, Regionaldirektor von Rockwell Automation, South Pacific, sagte: „Wir freuen uns, Automatisierungstechnologielösungen und kontinuierliche Unterstützung für die neueste australische Innovation von PFi bereitstellen zu können. PFi ist ein geschätzter Gold-OEM-Partner in unserem PartnerNetwork™ und wir freuen uns auf unsere weitere Zusammenarbeit, um den Kunden einen Mehrwert zu bieten.“

Ergebnis

Australische Innovation

Zur Entwicklung der Titan-Querstrommembranlösung hat PFi eine neue Fabrik an seinem bestehenden Standort in Queensland errichtet.

"Wir haben vor drei Jahren umfangreiche Pilotversuche in einer Abwasseraufbereitungsanlage in Neuseeland durchgeführt, bei denen wir festgestellt haben, dass die Titanlösung sehr hohe Durchsatz- und Flussraten ermöglicht, eine einfache und schnelle CIP-Reinigung (Cleaning in Place) erlaubt und keine Verschmutzungen oder langfristigen Probleme mit Fetten, Ölen und Schmierstoffen (FOG) auftreten. Außerdem zeigte sich, dass die Betriebskosten und der Energieverbrauch über die Lebensdauer des Systems reduziert werden und die Titanmembran am Ende ihrer Nutzung zu 100 % recycelt werden kann", so Dunwoodie.

"Wir schätzen auch die Unterstützung, die wir von der australischen Regierung erhalten haben, um den Erfolg dieses Produkts, das ein beträchtliches lokales und export Potenzial hat, zu steigern und zu beschleunigen", fügte er hinzu.

Vorteile der Lösung

Mit den natürlichen Vorteilen von Titan als Werkstoff bietet dessen Einsatz in einer Querstrommembran mehrere Vorteile, darunter:

  • Eine durchgehende Länge von mehr als 1.3 m
  • Ein größerer Bereich an Öffnungen und Filtrationsgrößen ist möglich
  • Wandstärken unter 400 Mikron sind möglich, was PFi für weltweit einzigartig hält
  • Höhere Widerstandsfähigkeit gegenüber Temperatur, Säure und Druck
  • Branchenführende hohe Flussraten und Durchsatzwerte durch die Membran
  • Die Materialien sind nicht verderblich und recycelbar
  • Die Rohrdichte und die Oberfläche pro Gehäuse sind branchenführend
  • Sie ist rückspülbar, dampfreinigbar und chemikalienbeständig. Keramikmembranen können nicht rückgespült werden, und die Kosten sind mit dieser neuen Titan-Alternative vergleichbar.
  • Längere Intervalle zwischen den CIP-Vorgängen sind möglich, was die Ausfallzeiten verringert
  • Geringerer Platzbedarf, niedrigerer Energieverbrauch und längere Produktlebensdauer

Skalierbarkeit

Dunwoodie sieht großes Potenzial für diese Lösung weltweit und plant, den Betrieb nach erfolgreichen Pilotprojekten, Tests und dem nunmehrigen Einsatz bei diesem Lebensmittel und Getränke-Riesen auszuweiten.

"Das Standarddesign von Rockwell Automation wird die Marktakzeptanz unserer Lösung unterstützen, wenn wir in den export Markt eintreten. Besonders großes Potenzial besteht in der Spirituosenindustrie, wo sie Papiermembranen ersetzen kann, um bessere Ergebnisse mit weniger Abfall zu erzielen", sagte er.

"Titan bietet eine echte Closed-Loop-Lösung, als einzige zu 100 % recycelbare Membran, selbst nach 20 oder mehr Jahren im Einsatz, was für die ESG-Ziele des Endkunden ein herausragender Vorteil ist."

Veröffentlicht 9. Dezember 2024

Themen: Accelerate Digital Transformation Drive Sustainability Sustainable Solutions Lebensmittel und Getränke Wasser und Abwasser Industrieschaltgeräte
Abonnieren Sie Rockwell Automation

Erhalten Sie die neuesten Nachrichten, Meinungsführerschaft und Informationen direkt in Ihren Posteingang.

Abonnieren Sie jetzt
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
  4. Chevron LeftChevron Left Anwenderberichte
  5. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation treibt die australische Abwasseraufbereitungslösung von PFi voran
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: