Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Nachhaltige Lebensmittel- und Getränkeproduktion

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Nachhaltige Lebensmittel- und Getränkeproduktion hero image

Mit dem Bevölkerungswachstum steigt auch der Bedarf an Nahrungsmitteln. Gleichzeitig muss man sich der Auswirkungen bewusst sein, die die notwendige Produktionssteigerung auf die Umgebung hat. Ein höherer Energieverbrauch für die Produktion, mehr Abfall für Deponien und die Erschöpfung natürlicher Ressourcen sind die Folgen einer wachsenden, konzentrierteren Bevölkerung.

In diesem Szenario liegt es in der Verantwortung der Hersteller, die Notwendigkeit, die steigende Nachfrage zu befriedigen, mit einem sicheren und nachhaltigen Betrieb zu den niedrigstmöglichen Kosten in Einklang zu bringen.

Die meisten Hersteller beginnen damit, den Energieverbrauch in gewissem Umfang zu verfolgen, sei es auf Standortebene oder bis hin zu bestimmten Produktionslinien. Durch die Überwachung des Verbrauchs können diese Unternehmen betriebliche Änderungen vornehmen, um den Energieverbrauch und die Kosten zu senken.

Der Zugriff auf historische Daten ermöglicht es dem Management auch, zeitweilige oder anhaltende Probleme mit der Stromqualität, wie Spannungseinbrüche oder Oberwellen, anzugehen. Dadurch können sie Tausende von Dollar an Kosten für beschädigte Ausrüstung oder minderwertige Produkte einsparen und Strafen vermeiden, die mit Leistungsfaktorproblemen im Gitter verbunden sind.

Diese Art der Datenüberwachung und -analyse ist entscheidend, um Verbesserungen zu erzielen. Schließlich können Sie nur das verbessern, was Sie messen. Aber auch die OEMs können ihren Kunden helfen, einen Blick in die Zukunft zu werfen.

Durch die Anzeige von aussagekräftigen Daten zu Wasser, Luft, Gas, Strom und Dampf können Manager und Bediener Probleme jederzeit erkennen und beheben. Es ist besonders wichtig, die kontinuierlichen Verbesserungen zu sichern, da eine verbesserte Verwaltung des Energieverbrauchs nicht unbedingt sofort zu erheblichen Verbesserungen führt.

Energie-Management ist ein Marathon, kein Sprint, bei dem Einsparungen stündlich und täglich gemessen werden: Wann und warum hat eine Maschine den typischen Energieverbrauch überschritten? Warum hat eine Umrüstung der Ausrüstung zu Inbetriebnahme-Spitzen geführt? Warum hat eine Komponentenänderung den Produktionszyklus in eine Spitzenverbrauchsperiode verlängert?

Transparenz ist die einzige praktische Möglichkeit, den Fortschritt zu verfolgen. Während Verhaltensweisen auf menschlicher Beobachtung und Intervention beruhen – bei denen Manager und Teammitglieder die Aktivitäten planen, durchführen, überprüfen und anpassen – liegt der Schlüssel zu beschleunigten Verbesserungen der Energieeffizienz in den Datenströmen, die zu, durch und von der Ausrüstung fließen.

Veröffentlicht 22. Mai 2014

Themen: Lebensmittel und Getränke

David Lefebvre
David Lefebvre
CPG Team Leader, Rockwell Automation
David Lefebvre has over 20 years of experience in Food and Beverage processing and industrial automation, including Sales and Business Management and Global Account Management. David’s focus over the past eight years has been to align business strategies and development efforts as CPG Industry Sales Manager coordinating strategy and execution plans in Consumer-Packaged Goods industry.
Abonnieren

Abonnieren Sie Rockwell Automation und erhalten Sie die neuesten Nachrichten, Thought Leadership und Informationen direkt in Ihren Posteingang.

Abonnieren

Empfohlen für Sie

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Unt...
  3. Chevron LeftChevron Left Neuigkeiten
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Nachhaltige Lebensmittel- und Getränkeproduktion
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: