Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Sechs Wege, wie eine moderne HMI-Software Ihre Produktivität steigern kann

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Sechs Wege, wie eine moderne HMI-Software Ihre Produktivität steigern kann hero image

Um die Produktivität heute auf ein neues Niveau zu heben, braucht es nicht nur qualifizierte, sondern auch gut informierte Mitarbeiter. Und mit moderner HMI-Software können Sie Ihre Mitarbeiter besser informieren, indem Sie sie mit den zeitnahen, nützlichen Informationen versorgen, die sie für schnelle und intelligente Entscheidungen benötigen.

Moderne HMI-Software ermöglicht es den Mitarbeitern zum Beispiel, über ihre persönlichen Mobilgeräte auf HMI-Anzeigen zuzugreifen. So können sie die Produktion von überall aus im Blick behalten und mithilfe von dezentralem Zugriff schneller auf Probleme reagieren. Die Software unterstützt auch vertraute Interaktionen wie Touch-Gesten, sodass die Mitarbeiter Produktionsinformationen auf natürlichem und komfortablem Wege anzeigen und bearbeiten können.

Um Ihnen einen Eindruck davon zu vermitteln, was eine moderne HMI-Software für Sie leisten kann, finden Sie hier sechs Beispiele dafür, wie sie die Produktivität in Ihrem Unternehmen steigern kann:

  1. Verbesserung des Bewusstseins der Mitarbeiter
    • Mit leicht verständlichen Anzeigen können Bediener Situationen schneller einschätzen und Systeme schneller navigieren.
    • Benutzeroberflächen können grafische Elemente verwenden, zum Beispiel, um die Überwachung von Betriebsabläufen intuitiver zu gestalten, was den Mitarbeitern hilft, anormale Bedingungen leichter zu erkennen. Die Unterstützung mehrerer Sprachen ermöglicht es den Bedienern, in ihrer bevorzugten Sprache zu arbeiten. Und wiederverwendbare Objekte können konsistente HMI-Anzeigen und -Funktionen über Ihre Betriebsabläufe hinweg erstellen.
  2. Mehr Einblicke an einem Ort
    • Ein erweiterter Informationszugriff ermöglicht es, mehr Einblicke als je zuvor auf einem HMI-Display anzuzeigen.
    • Mitarbeiter können nicht nur Produktionsdaten sehen, sondern auch auf Informationen wie Aufträge, Kamerafeeds und Reparaturanleitungen zugreifen. Ohne moderne HMI-Software müssen sie möglicherweise ein separates System verwenden oder sogar ein separates Gebäude aufsuchen, um auf diese verschiedenen Arten von Informationen zuzugreifen.
  3. Informationen besser verfügbar machen
    • Geräteträger für Mobilgeräte ermöglicht es den Mitarbeitern, auf Abruf und von überall auf Informationen zuzugreifen und so auf das, was in der Produktion geschieht, zu reagieren.
    • Werksleiter können die Leistung der Produktionslinie oder Produktionsdaten überwachen, auch wenn sie nicht in ihrem Büro sind. Techniker können schnell auf alarm reagieren, egal wo sie sich in einer Anlage befinden. Und anstatt an einem festen Terminal zu sitzen, können Bediener eine Produktionslinie oder von Maschine zu Maschine gehen, während sie die Produktion von einem einzigen Mobilgerät aus überwachen.
  4. Schnellere Reaktion auf alarm
    • Verbesserte alarm-Funktionen helfen den Mitarbeitern, Produktionsprobleme schneller zu erkennen und darauf zu reagieren. Anstatt vor Bildschirmen zu stehen, um zu wissen, wann alarm auftreten, können die Mitarbeiter per E-Mail, Text oder Smartphone-Benachrichtigung informiert werden. Und diese Benachrichtigungen können an andere weitergeleitet werden, wenn jemand nicht reagiert oder sich die Bedingungen verschlechtern.
    • Die Mitarbeiter müssen auch nicht mehr in der Vergangenheit graben, um den Betriebszustand zu verstehen, als ein alarm ausgelöst wurde, denn moderne HMI-Software kann diese Details sofort bereitstellen.
  5. Verbesserte Interaktion der Mitarbeiter
    • Mitarbeiter können Informationen auf moderner HMI-Software genauso schnell finden wie auf ihren eigenen Smartphones. Sie können durch Trenderstellung-Daten scrollen, technische Handbücher vergrößern und verkleinern und durch PDF-Seiten wischen. Außerdem können sie Kommentare in alarm-Protokollen hinterlassen, um anderen wichtige Kontextinformationen bereitzustellen.
  6. Stärkung der Sicherheit
    • Bedrohungen der Cybersicherheit gefährden nicht nur Ihre Geschäftsgeheimnisse, sondern können auch die Produktion zum Stillstand bringen.
    • Moderne HMI-Software kann auf verschiedene Weise dazu beitragen, Ihre Informationen – und Ihre Produktion – zu schützen. Sie kann die Zusammenarbeit mit der IT-Abteilung erleichtern, um die Sicherheit zu verbessern. Sie verfügt über integrierte Funktionen, die unbefugte Änderungen verhindern. Und sie kann als Teil einer Plattform geliefert werden, die für Sicherheit ausgelegt ist, z. B. mit Zertifizierungen für Sicherheitsstandards.
Erfahren Sie mehr darüber, wie eine moderne HMI-Software die Produktivität in Ihrem Betrieb steigern kann.

Verfügen Sie über eine gut informierte Belegschaft?

Eine moderne HMI-Software beseitigt die Barrieren zwischen den Mitarbeitern und den Informationen, die sie benötigen. Die Software kann auf Erkenntnisse zugreifen, egal ob sie tief in Ihren Betriebsabläufen verborgen oder in einem anderen System gespeichert sind, und diese Erkenntnisse den Mitarbeitern zugänglich machen. Das Ergebnis ist eine besser informierte, aufmerksamere und reaktionsfähigere Belegschaft – und ein größeres Potenzial für produktivere Abläufe.

Veröffentlicht 19. Februar 2020


Abonnieren

Abonnieren Sie Rockwell Automation und erhalten Sie die neuesten Nachrichten, Thought Leadership und Informationen direkt in Ihren Posteingang.

Abonnieren

Empfohlen für Sie

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Unt...
  3. Chevron LeftChevron Left Neuigkeiten
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Sechs Wege, wie eine moderne HMI-Software Ihre Produktivität steigern kann
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: