Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Überdenken Sie, was mit Ihrer HMI-Software möglich ist

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Überdenken Sie, was mit Ihrer HMI-Software möglich ist hero image

Sie sehen Ihre HMI-Software vielleicht als das Werkzeug, das Produktionsdaten den Mitarbeitern an den Terminals zur Verfügung stellt. Aber die Wahrheit ist, dass moderne HMI-Software viel Arbeit „hinter dem Glas“ leistet, die, wenn sie genutzt wird, dazu beitragen kann, wie Ihr Betrieb abläuft, zu verbessern.

Von der Möglichkeit, den Produktionsstatus jederzeit und überall abzurufen, bis hin zur Fähigkeit, sich in eine Vielzahl von Systemen im Fertigungsbereich zu integrieren – die heutige HMI-Software kann Dinge, die Sie sich vor 10 Jahren vielleicht nicht hätten vorstellen können.

Hier sind drei wichtige Möglichkeiten, wie eine moderne HMI Ihre Betriebsabläufe transformieren kann.

Zugriff auf Erkenntnisse auf neue Weise

Eine moderne HMI gibt den Mitarbeitern nicht nur Zugriff auf Informationen. Sie gibt ihnen Zugriff auf Informationen zu der Zeit und an dem Ort, an dem sie Entscheidungen treffen müssen.

Wie? Indem Anzeigen über die Bedienerterminals hinaus mit neuen Technologien wie Mobilgeräten, Thin Clients oder Mixed-Reality-Headsets erweitert werden – so erhalten die Mitarbeiter schneller und bequemer Zugriff auf Informationen in ihren Momenten der Notwendigkeit.

Wenn Techniker beispielsweise auf HMI-Anzeigen auf Mobilgeräten zugreifen können, können sie Alarme aus der Ferne sehen und darauf reagieren, um Produktionsprobleme schneller zu beheben. Und durch die Bereitstellung von Anzeigen für Thin Clients kann Ihr Unternehmen die Wartung reduzieren, Geld sparen und die Sicherheit erhöhen im Vergleich zur Verwendung von PCs.

Vertrautere Abläufe erstellen

Da die Mitarbeiter auf immer mehr Produktionsdaten auf einer Vielzahl von Geräten zugreifen, ist es wichtig, dass die Anzeigen konsistent sind, damit die Mitarbeiter immer wissen, was sie sehen. Eine moderne HMI ermöglicht es Ihnen, ein standardisiertes Erscheinungsbild und Bediengefühl über Bedienerterminals, PCs und Tablets hinweg bereitzustellen, um eine vertraute Betriebsumgebung zu erstellen.

Eine moderne HMI ermöglicht auch die Speicherung und Wiederverwendung von Gerät-Faceplates und anderen Objekten in einer Bibliothek. So wird sichergestellt, dass die Mitarbeiter die Elemente konsistent sehen, wenn sie von Maschine zu Maschine, von Linie zu Linie oder sogar von Werk zu Werk wechseln.

Mehr aus Ihren Daten herausholen

Eine moderne HMI kann an Ihre anderen Industriesysteme angeschlossen werden, um den Mitarbeitern einen tieferen Einblick in die Abläufe zu ermöglichen und Ihre Gesamtleistung zu verbessern.

Beispiel: Die Software kann in Ihre Produktionssysteme integriert werden, um den Mitarbeitern nicht nur Zugriff auf Echtzeitinformationen der Steuerung, sondern auch auf Informationen zu ermöglichen, die in Geräten im Fertigungsbereich gespeichert sind. Dies kann den Mitarbeitern helfen, die Qualität besser zu verwalten, die Leistung der Ausrüstung zu optimieren und vieles mehr.

Ebenso kann die Software eine Verbindung zu einem Historian herstellen, um den Mitarbeitern die Analyse komplexer Prozessdaten über lange Zeiträume zu erleichtern. Historische Prozessdaten können mit Bedieneraktionen, Systemalarmen und sogar Ereignissen im Produktionssystem kombiniert werden, um dem Bediener Daten mit dem Kontext bereitzustellen, der die Analyse erleichtert.

Eine moderne HMI kann auch in Kombination mit Asset-Management-Software verwendet werden, um Ihre HMI-Anwendungen – zusätzlich zu Ihren Steuerungs- und anderen Gerätekonfigurationen – als Reserve zu sichern und wiederherzustellen. Im Falle einer Katastrophe oder eines Maschinenausfalls können die Techniker dann einfach die Anwendungen neu laden, anstatt sie neu zu erstellen.

Veröffentlicht 13. Mai 2020


Abonnieren

Abonnieren Sie Rockwell Automation und erhalten Sie die neuesten Nachrichten, Thought Leadership und Informationen direkt in Ihren Posteingang.

Abonnieren

Empfohlen für Sie

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Unt...
  3. Chevron LeftChevron Left Neuigkeiten
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Überdenken Sie, was mit Ihrer HMI-Software möglich ist
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: