Jeden Tag sind wir mit einem komplexen Umfeld konfrontiert: Wir streben ein höheres gewinnbringendes Wachstum an, ohne dabei Abstriche bei der Qualität machen zu müssen; wir bauen eine größere Ausfallsicherheit und Agilität auf; wir setzen alles daran, den Betrieb nachhaltiger zu gestalten; und nehmen gleichzeitig die Herausforderungen in den Bereichen Mitarbeiter und Lieferkette in Angriff.
Was lässt sich aus unseren gemeinsamen Schwierigkeiten lernen? Und wie können wir die globalen Trends nutzen, um unsere eigenen Ziele zu erreichen? Diese Forschung zeigt einen gemeinsamen Faden auf: die Notwendigkeit von Technologie, um Risiken abzuschwächen, neue Möglichkeiten zu erschließen und wettbewerbsfähig zu bleiben.
Mehr als tausend Hersteller, die im Rahmen des 8. Jahresberichts zum Stand von Smart Manufacturing befragt wurden, geben einen Überblick über den aktuellen Stand der Technologie in der globalen Fertigung, ihre größten Herausforderungen und die Zukunft der Branche. Machen Sie sich die wichtigsten Trends in den Forschungsergebnissen zunutze, wie zum Beispiel:
- Im Vergleich zur vorjährigen Umfrage geben fast zwei Mal so viele Befragte an, dass ihnen die Technologie fehlt, um den Wettbewerb zu übertreffen
- 97 % der Teilnehmer gaben an, dass sie intelligente Fertigungstechnologien einsetzen oder diese in den nächsten 1-2 Jahren einsetzen wollen
- Mehr als zwei Drittel der Hersteller sind der Auffassung, dass Technologie bei der Bewältigung der Herausforderungen für die Mitarbeiter sehr hilfreich bzw. äußerst hilfreich sein kann
- Verglichen mit dem letzten Jahr setzen über 50 % mehr Hersteller maschinelles Lernen/künstliche Intelligenz ein
Über diese Forschung
Die 8. jährliche Ausgabe des Berichts zum Stand von Smart Manufacturing von Rockwell Automation in Zusammenarbeit mit Sapio Research hat die bisher breiteste Zielgruppe befragt, die die moderne Fertigungsindustrie auf globaler Ebene repräsentiert. Der Bereich dieses Berichts hat sich gegenüber den Vorjahren vervierfacht, da die Zahl der Befragten in 13 der wichtigsten Herstellerländer gestiegen ist.
Zum vollständigen Bericht
Nehmen Sie ein Benchmarking Ihrer Technologieanwendung vor, entdecken Sie Best Practices und decken Sie erste Trends auf. Außerdem erhalten Sie unsere 10-Schritte-Checkliste für eine erfolgreiche Adaption der Technologie!
Füllen Sie das Formular aus, um den Bericht zum Stand von Smart Manufacturing jetzt herunterzuladen!