Modulsperrung

Mithilfe der Modulsperrung können Sie eine Verbindung zwischen einer Steuerung und einem Modul auf unbestimmte Zeit unterbrechen, ohne das Modul aus der Konfiguration entfernen zu müssen. Bei diesem Vorgang wird die Verbindung zwischen der Steuerung und dem Modul vorübergehend unterbrochen.
WICHTIG:
Wenn Sie ein Modul mit Ausgängen sperren, wechseln alle Ausgänge in den für den Programm-Modus konfigurierten Zustand.
Die Modulsperre kann in folgenden Szenarien verwendet werden:
  • Sie möchten das Modul warten.
  • Wenn Sie z. B. ein Modul aktualisieren möchten, aktualisieren Sie die Firmwareversion des Moduls.
  • Sie verwenden ein Programm, das ein Modul umfasst, das noch nicht physisch in Ihrem Besitz ist. Sie möchten nicht, dass die Steuerung nach einem Modul sucht, das noch gar nicht vorhanden ist. In diesem Fall können Sie das Modul im Programm sperren, bis es sich tatsächlich im System befindet.
Gehen Sie zum Sperren und Entsperren des Moduls folgendermaßen vor:
  1. Sperren des Moduls – Navigieren Sie im Dialogfeld „Module Properties“ (Moduleigenschaften) zur Ansicht „Connection“ (Verbindung), wählen Sie „Inhibit Module“ (Modul sperren) und anschließend „Apply“ (Anwenden) oder „OK“ aus.
  2. Führen Sie das erforderliche Update durch.
  3. Entsperren des Moduls – Navigieren Sie im Dialogfeld „Module Properties“ (Moduleigenschaften) zur Ansicht „Connection“ (Verbindung), heben Sie die Auswahl von „Inhibit Module“ (Modul sperren) auf und wählen Sie anschließend „Apply“ (Anwenden) oder „OK“ aus.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal