Steuerungszustand während der Kalibrierung
Sie müssen das Modul wie zu Ihrem Projekt in der Anwendung Studio 5000 Logix Designer
hinzufügen, damit Sie es kalibrieren können.
Das Projekt muss mit der Steuerung mit Verwaltungsrechten online sein, damit die
PointMax-Analogmodule kalibriert werden können. Sie können unter folgenden Umständen
kalibrieren:
- Die Steuerung befindet sich im Programm-Modus, also entweder im Remoteprogramm- oder Programm-Modus.Ihr Modul muss sich im Programm-Modus befinden und darf während der Kalibrierung keinen Prozess aktiv steuern.
- Es bestehen keine Verbindungen zum Modul.
Rückmeldung geben