Verwenden der Statusanzeigen zur Fehlerbehebung

PointMax-E/A-Module verwenden folgende Statusanzeigen:
  • Feldspannungsversorgungsanzeige – Diese Anzeige funktioniert bei allen PointMax-E/A-Modulen gleich.
  • Modulstatusanzeige – Diese Anzeige funktioniert bei allen PointMax-E/A-Modulen gleich.
  • Kanal-Statusanzeige – Diese Anzeige funktioniert je nach verwendetem Modultyp unterschiedlich.

Feldspannungsversorgung – Statusanzeige

Interpretation der Feldspannungsversorgungs-Statusanzeige
Statusanzeige
Beschreibung
Empfohlene Maßnahme
Aus
Das Modul wird nicht mit Strom versorgt.
Gehen Sie wie folgt vor:
  1. Vergewissern Sie sich, dass das System mit Strom versorgt wird.
  2. Stellen Sie sicher, dass das Modul korrekt installiert ist.
Konstant grün
Es ist eine Feldspannungsversorgung am Modul angeschlossen.
Keine
Konstant rot
Es liegt keine Feldspannungsversorgung am Modul vor oder die Feldspannungsversorgung liegt nicht im gültigen Bereich.
Gehen Sie wie folgt vor:
  1. Stellen Sie sicher, dass das Kabel der Feldspannungsversorgung ordnungsgemäß am Adapter, am Erweiterungsleistungsmodul oder am 5034-MBSA-Montagesockel angeschlossen ist.
  2. Überprüfen Sie Folgendes:
    • Vergewissern Sie sich, dass die Feldspannung im richtigen Bereich liegt.
    • Vergewissern Sie sich bei Verwendung eines externen Netzteils, dass das Netzteil eingeschaltet ist.
    • Stellen Sie sicher, dass der Montagesockel ordnungsgemäß angeschlossen ist.
      Wechseln Sie bei den Moduleigenschaften des Adapters zur Ansicht „Chassis Information“ (Gehäuseinformationen), um den Feldversorgungsstatus der Montagesockel zu überprüfen, die in den einzelnen Steckplätzen installiert sind.

Modulstatusanzeige

Interpretation der Modulstatusanzeige
Statusanzeige
Beschreibung
Empfohlene Maßnahme
Aus
Das Modul wird nicht mit Strom versorgt.
Gehen Sie wie folgt vor:
  1. Vergewissern Sie sich, dass das System mit Strom versorgt wird.
  2. Stellen Sie sicher, dass das Modul korrekt installiert ist.
Konstant grün
Das Modul ist betriebsbereit und alle E/A-Verbindungen sind aktiv.
Keine
Grün blinkend
Das Modul verfügt über keine E/A-Verbindungen.
Entstören Sie die Anwendung Studio 5000 Logix Designer, um festzustellen, was eine Verbindung zwischen dem Modul und der Steuerung verhindert, und beheben Sie das Problem.
Rot blinkend
Es liegt eine der folgenden Bedingungen vor:
  • Es wird ein Firmware-Update des Moduls ausgeführt.
  • Die Ausführung eines Firmware-Updates des Moduls ist fehlgeschlagen.
  • Im Gerät ist ein korrigierbarer Fehler aufgetreten.
  • Für eine Verbindung zum Modul ist ein Timeout aufgetreten.
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  • Warten Sie, bis das Firmware-Update abgeschlossen ist.
  • Versuchen Sie erneut, ein Firmware-Update auszuführen, wenn dieses zuvor fehlgeschlagen ist.
  • Bestimmen Sie anhand der Studio 5000 Logix Designer-Anwendung, ob ein korrigierbarer Modulfehler aufgetreten ist. Dies wird in der Ansicht „Device Information“ (Geräteinformationen) angezeigt.
    Führen Sie zum Löschen eines korrigierbaren Fehlers einen der folgenden Schritte aus:
    • Schalten Sie die Versorgungsspannung des Moduls aus und wieder ein.
    • Wählen Sie im Studio 5000 Logix Designer-Projekt im Dialogfeld „Module Properties“ (Moduleigenschaften) in der Ansicht „Device Information“ (Geräteinformationen) die Option „Reset device“ (Gerät zurücksetzen) aus.
    Wenn der Fehler nach dem Aus- und Wiedereinschalten und Zurücksetzen des Moduls weiterhin besteht, wenden Sie sich an den technischen Support von Rockwell Automation.
  • Stellen Sie mithilfe der Anwendung Studio 5000 Logix Designer fest, ob ein Timeout für eine Verbindung aufgetreten ist. In der Ansicht „Connection“ (Verbindung) im Dialogfeld „Module Properties“ (Moduleigenschaften) wird angezeigt, ob für eine Verbindungsanforderung ein Timeout aufgetreten ist.
    Wenn ein Timeout für eine Verbindung aufgetreten ist, ermitteln und beheben Sie die Ursache. Ein Verbindungstimeout kann z. B. durch einen Kabelbruch verursacht werden.
Konstant rot
Das Modul hat einen nicht korrigierbaren Fehler erkannt.
Gehen Sie wie folgt vor:
  1. Schalten Sie das Modul aus und wieder ein.
  2. Wenn die Statusanzeige weiterhin konstant rot leuchtet, wechseln Sie das Modul aus.

Kanalstatusanzeigen

Interpretation der Statusanzeigen der Analog-Eingangskanäle
Statusanzeige
Beschreibung
Empfohlene Maßnahme
Aus
Es liegt eine der folgenden Bedingungen vor:
  • Das Modul wird nicht mit Strom versorgt.
  • Das Modul wird mit Strom versorgt, es wurde jedoch keine Verbindung zwischen der Steuerung und dem Modul hergestellt.
  • Das Modul ist eingeschaltet, jedoch ist der Eingangskanal deaktiviert.
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  • Wenn das Modul mit Strom versorgt werden sollte, dies aber nicht der Fall ist, führen Sie die folgenden Schritte aus:
    • Vergewissern Sie sich, dass das System mit Strom versorgt wird.
    • Stellen Sie sicher, dass das Modul korrekt installiert ist.
  • Wenn das Modul mit Strom versorgt wird, der Kanal jedoch nicht wie erwartet funktioniert, können Sie mit der Anwendung Studio 5000 Logix Designer sicherstellen, dass der Kanal nicht deaktiviert ist und über eine Verbindung zur Steuerung verfügt.
    Die Ansicht „Connection“ (Verbindung) in den Moduleigenschaften zeigt an, ob die Verbindung in Betrieb oder fehlerhaft ist. Wenn die Verbindung fehlerhaft ist, werden in der Verbindungsansicht Fehlerinformationen angezeigt.
  • Wenn der Kanal deaktiviert ist, ist keine Maßnahme erforderlich.
Konstant gelb
Der Eingangskanal befindet sich im normalen Betrieb.
Keine
Rot blinkend
Es liegt eine der folgenden Bedingungen vor:
  • Es liegt keine Feldspannungsversorgung am Modul vor oder die Feldspannung liegt nicht im gültigen Bereich.
  • Das Eingangssignal über- oder unterschreitet den Bereich. Der Signalbereich ist in Ihrem Projekt in der Anwendung Studio 5000 Logix Designer eingestellt.
  • Drahtbruch, d. h. ein Draht wurde vom Eingangskanal getrennt.
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  • Wenn ein Fehler mit der Feldspannungsversorgung vorliegt, lesen Sie die empfohlenen Maßnahmen für eine konstant rote Anzeige in der Tabelle mit der Feldspannungsversorgung oben nach.
  • Überprüfen Sie das Eingangssignal, und bestimmen Sie, ob es den Bereich über- oder unterschreitet. Ist dies der Fall, nehmen Sie die nötigen Änderungen vor, damit das Eingangssignal in die Bereichsgrenzen zurückkehrt.
  • Überprüfen Sie die Verkabelung des Eingangskanals. Schließen Sie bei Bedarf lose Kabel wieder an.
Rot/Gelb blinkend
Kalibrierung wird ausgeführt.
Der Kalibrierungsvorgang wurde erfolgreich abgeschlossen.
Konstant rot
Am Modul ist ein internes Problem aufgetreten. Folgende Fehler sind Beispiele, die ein rotes Leuchten der Statusanzeige bewirken können:
  • Für den Kanal besteht ein Kalibrierungsfehler.
  • Im Modul ist ein nicht korrigierbarer Fehler aufgetreten.
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  • Wenn die Anzeige nach einem Kalibrierungsvorgang konstant rot leuchtet, können Sie entweder eine erfolgreiche Kalibrierung ausführen oder die Spannungsversorgung aus- und wieder einschalten, um den Fehler zu beheben.
  • Wenn dieser nicht durch die Kalibrierung verursacht wird, schalten Sie die Versorgung aus und wieder ein, um den Fehler zu beheben. Wenn der Zustand weiterhin besteht, tauschen Sie das Modul aus.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal