Kalibrierung wirkt sich auf die Datenqualität aus
Wird ein Kanal auf einem Analog-Eingangsmodul kalibriert, ändert sich die Kerbfiltereinstellung für diesen Kanal in 10 Hz. Das Tag I.Chxx.Uncertain für diesen Kanal wird auf 1 gesetzt wird, bis die Kalibrierung abgeschlossen ist.
Rückmeldung geben