Kalibrierungsinstrumentierung – Spezifikationen

Wenn Sie Analog-Eingangsmodule kalibrieren, senden Sie Stromreferenzsignale an das Modul, um es zu kalibrieren. Um die Kalibrierungsgenauigkeit Ihres Moduls ab Werk zu erhalten, verwenden Sie die Instrumentierung mit den in der Tabelle aufgeführten Spezifikationen.
WICHTIG: Kalibrieren Sie Ihr Modul nicht mit Geräten, die weniger genau als die in der Tabelle angegebenen sind. Andernfalls kommt es zu folgenden Fehlern:
  • Die Kalibrierung scheint normal zu erfolgen, doch das Modul gibt während des Betriebs ungenaue Daten aus.
  • Es tritt ein Kalibrierungsfehler auf, der Sie zum Abbrechen der Kalibrierung zwingt. In dem Fall wird der Kanal, den Sie kalibrieren möchten, mit dem Tag I.Chxx.CalFault versehen. Sie können dieses Tag löschen, indem Sie eine gültige Kalibrierung durchführen oder das Modul aus- und wieder einschalten.
Gerätespezifikationen
Bestellnummer
Kanaleingangstyp
Kalibrierungsinstrumentierung – Spezifikationen
5034-IF8C und 5034-IF8CXT
Strom (mA)
Quelle mit 4,00 bis 20,00 mA ±100 nA Strom
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal