Kalibrierung wirkt sich auf die Datenqualität aus

Wird ein Kanal auf einem Analog-Eingangsmodul kalibriert, ändert sich die Kerbfiltereinstellung für diesen Kanal in 10 Hz. Das Tag I.Chxx.Uncertain für diesen Kanal wird auf 1 gesetzt wird, bis die Kalibrierung abgeschlossen ist.
Alle Eingänge des Moduls 5034-IF4 verwenden denselben Analog-Digital-Wandler. Dies führt dazu, dass das Tag
I.Chxx.Uncertain
für alle anderen Eingangskanäle auf 1 gesetzt wird, wenn sich einer der Eingangskanäle im Kalibrierungsprozess befindet. Grund dafür ist, dass die Datenabtastrate für alle Eingangskanäle verlangsamt wird.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal