Depot mit Schritten für erweiterte Funktionen
Legen Sie den standardmäßigen externen Code-Editor fest. Weitere Informationen finden Sie unter #.
Legen Sie Visual Studio Code als standardmäßigen externen Code-Editor fest. Weitere Informationen finden Sie unter #.
Legen Sie Visual Studio als standardmäßigen externen Code-Editor fest. Weitere Informationen finden Sie unter #.
Ein Musterprojekt können Sie herunterladen von:
#.
Voraussetzungen
Das Zertifikat können Sie wie folgt verschieben:
- Nur auf einem Windows-Ziel: manuell mithilfe des Windows Explorer.
- Remote mithilfe vonFactoryTalk Remote Access.
- Durch Benutzung derselben Anwendung.
- OPC UA
- Doppelklicken Sie in derProjektansichtauf dasOPCUATagImporter-Objekt, das mit einem OPC UA-Client verknüpft ist.Im mittleren Fensterbereich wird der Editor angezeigt.
- InDatei auswählen:
- Wenn sich das Zertifikat in der Liste befindet, wählen Sie zuerst das Zertifikat und dannAuswählenaus.
- Wenn sich das Zertifikat nicht in der Liste befindet:
- Wählen SieDatei(en) importieren
- Wählen Sie das Zertifikat aus. Weitere Informationen finden Sie unter #.
- Wählen SieAuswählenaus.
- InDatei auswählen:
- Wenn sich der private Schlüssel in der Liste befindet, wählen Sie zuerst den privaten Schlüssel und dannAuswählenaus.
- Wenn der private Schlüssel nicht aufgelistet ist:
- Wählen SieDatei(en) importieren
- Wählen Sie den privaten Schlüssel aus. Weitere Informationen finden Sie unter #.
- Wählen SieAuswählenaus.
- BERICHTE
- Bearbeiten Sie inEigenschaftendie Objekteigenschaften.
- Entwerfen Sie die Benutzeroberfläche, indem Sie auf das Objekt doppelklicken und imBenutzeroberflächen-Editorbearbeiten.
- C#
- Wählen Sie in der Hauptsymbolleiste.NET-Projektmappe öffnenaus.Der standardmäßige externe Code-Editor wird geöffnet.TIPP: Rockwell Automation empfiehlt die Verwendung vonVisual Studio®2022 oderVisual Studio Codeals Standard-Code-Editor. Bei Verwendung eines anderen Code-Editors sind u. U. einige Funktionen der Entwicklungsunterstützung nicht verfügbar.
- Speichern Sie die DateiCSPROJ.
- Kompilieren Sie das Projekt.
- Öffnen Sie im Debugmodus von Visual Studio oder Visual Studio Code die zu überprüfende NetLogic.
- Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Wenn sich die NetLogic im Laufzeitmodus befindet, wählen SieStart Debuggingaus oder drücken die Taste.F5
- Wenn sich die NetLogic im Entwurfsmodus befinden, klicken Sie inFactoryTalk Optix Studiomit der rechten Maustaste auf eine NetLogic und wählen dann eine Methode für die Ausführung aus.
- Debuggen Sie den Code.Weitere Informationen zum Debuggen in Visual Studio finden Sie unter Ein erster Blick auf den Visual Studio-Debugger - Visual Studio (Windows) | Microsoft Docs.Weitere Informationen zum Debuggen in Visual Studio Code finden Sie unterDebugging in Visual Studio Code (auf Englisch).
- C#-BEISPIELANWENDUNGEN
- Erstellen Sie ein neues Projekt. Behalten Sie außer dem Projektnamen alle Standardparameter für das Projekt bei.Ändern Sie außer dem Projektnamen keine Standardprojektparameter. Weitere Informationen finden Sie unter #.
- Erstellen Sie eine neue Laufzeit-NetLogic. Weitere Informationen finden Sie unter #.
- Klicken Sie in derProjektansichtmit der rechten Maustaste auf den OrdnerNetLogicund wählen Sie dann aus.
- Speichern Sie den Code.
- Erweitern Sie in derProjektansichtden OrdnerDatenspeicher.
- Wählen Sie eine Datenbank aus.
- Doppelklicken Sie auf die NetLogic.Der externe Code-Editor wird geöffnet.
- Das Projekt speichern.
- Die Schnittstellenelemente anordnen.
- CONTAINER-SCHRITTWeitere Informationen zu dynamischen Links finden Sie unter #.TIPP: Wenn die erforderliche Option nicht angezeigt wird, aktivieren Sie das KontrollkästchenAlle anzeigen.
- TIPP:Im FensterbereichAusgabe:
- Zur Entwurfszeit werden NetLogic-Fehler auf der RegisterkarteStudio-Ausgabeangezeigt.
- Die Laufzeit-NetLogic-Fehler auf der Registerkarteangezeigt. Beispiel:ApplicationNameEmulator-Ausgabe.
Weitere Informationen finden Sie unter #.
Wählen Sie aus, um das Projekt mithilfe des Client-Emulators auszuführen. Testen Sie jetzt Ihr Projekt. Informationen zum Ausführen des Projekts auf einem Remote-Client finden Sie unter #.
Ausführen
Rückmeldung geben