Laufzeitberechtigung auf Windows-Geräten neu hosten

  1. Navigieren Sie auf dem Laufzeitgerät zu
    C:\Program Files\Rockwell Automation\EntitlementManager
    , wo die Laufzeit-Tools installiert sind.
  2. Doppelklicken Sie auf die Datei
    EntitlementManager.exe
    .
  3. Wählen Sie im
    Berechtigungsmanager
    unter
    Installierte Berechtigungen
    die Berechtigung aus, die Sie neu hosten möchten.
  4. Wählen Sie
    Neu hosten
    aus.
    TIPP: Für die Anzeige der Details zur Berechtigung wählen Sie
    Details
    aus.
  5. Die Berechtigung für das Laufzeitgerät ist nicht mehr aktiviert und kann nun einem anderen Gerät zugewiesen werden.
    NOTIZ: Wenn ein Gerät aus irgendeinem Grund nicht mehr funktionsfähig ist, können Sie das Neuhostvorgang nicht mehr über den Berechtigungsmanager durchführen. Alternativ können Sie sich an den Technischen Support wenden und um die Neuvergabe eines Berechtigungsschlüssels bitten.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.