Variablen

Eine Variable ist ein Element, das eine Zahl oder ein Merkmal eines Objekts darstellt und den Wert dieses Merkmals angibt.

Übersicht

Jede Variable:
  • Enthält ein DataType-Attribut
  • Kann so strukturiert werden, dass sie andere Variablen enthält
  • Enthält beschreibende Attribute
  • Kann keine Objekte enthalten
TIPP: Von vordefinierten Objekten können Sie keine Eigenschaften entfernen. Beispielsweise können Sie die Eigenschaft
Text
nicht aus dem Objekt
Beschriftung
entfernen.

Variablenwerte

Den Variablenwert können Sie durch folgende Angaben festlegen:
  • Ein Festwert
  • Ein Wert, der von der Variablen- oder Objekttypdefinition übernommen wird
  • Ein dynamischer Link, der den Variablenwert basierend auf dem Wert einer anderen Variable festlegt
    TIPP: Um Werte von einem Feldgerät oder Controller verwenden und anzeigen zu können, müssen Sie die Tags und Variablen in das Projekt importieren und synchronisieren. Die von einem Feldgerät oder Controller importierten Variablen werden mit dem für die Übertragung des Werts verwendeten Kommunikationsprotokolltyp markiert. Weitere Informationen finden Sie unter Kommunikationstreiber.

Beispiele zu Variablen

Eine Variable kann beispielsweise Folgendes darstellen:
Die Geschwindigkeit eines physischen Objekts
Die Variable
Speed
mit einem numerischen Wert (Int32) definiert die Drehzahl des Objekts „Motor“.
Eine Stileigenschaft des Grafikobjekts
Die Variable
Textfarbe
definiert die Farbe des Objekts „Beschriftung“.
Verschiedene Objekteigenschaften
Ein dynamischer Link mit dem Objekt
EingebetteteDatenbank1
definiert den Wert der Variable „Speichern“.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal