Übernommene Änderungen anzeigen
Zeigen Sie die übernommenen Änderungen des geöffneten Projekts an, indem Sie den Projektverlauf anzeigen.
- Wählen Sie in der Symbolleiste.Verlauf anzeigen
- Wählen Sie inVersionsverlauf, um einen Commit auszuwählen.TIPP:steht für eine Änderung, die in das lokale Repository übernommen wurde, undLokaler Verlauffür eine Änderung, die in das Remote-Repository gepusht wurde.Remote-VerlaufDie Änderungen im Commit erscheinen hervorgehoben.
- Blenden Sie ein hervorgehobenes Objekt ein, um die Änderungen in diesem Objekt zu sehen.TIPP: Werte, die sich in einem Objekt ändern, werden durchgestrichen und ein Pfeil zeigt auf den neuen Wert.
Rückmeldung geben