Benutzer, Gruppen und Rollen
Benutzer, Gruppen und Rollen sind Teil einer Sicherheitsrichtlinie und bestimmen, wie der Benutzerzugriff für eine Anwendung zur Laufzeit kontrolliert wird. Von der Dashboard-Seite oder
Projektansicht
aus können Sie Benutzer und Gruppen hinzufügen und verwalten.Überprüfen Sie, ob bestimmte Bildschirme oder Inhalte nur für bestimmte Benutzergruppen oder Rollen sichtbar oder aktiviert sind. Legen Sie den Zugriff fest, indem Sie die Eigenschaft eines Bildschirms oder Grafikobjekts an eine Sitzungsvariable binden.
So verwalten Sie Benutzer, Gruppen und Rollen:
access
Rückmeldung geben