Leerlauftimeout für eine Sitzung konfigurieren
Mithilfe von
IdleTimeoutEvent
übernehmen Sie die Leerlauftimeout für die gesamte Sitzung. Ein Timeout kann jedes benutzerdefinierte Ereignis auslösen- Klicken Sie in derProjektansichtmit der rechten Maustaste auf den OrdnerUIund wählen Sie .SitzungDerBenutzeroberfläche# (type)erscheint in derProjektansicht.
- (Optional) Bewegen Sie den Mauszeiger überSitzungDerBenutzeroberfläche# (type), wählen Sieaus und geben Sie einen neuen Namen für die Sitzung der Benutzeroberfläche ein.
- Legen Sie inEigenschaftendie folgenden Werte fest:
- Dauer des Inaktivitätstimeouts. Geben Sie hier die Dauer für den Timeout ein.
- Inaktivitätstimeout aktiviert. Setzen Sie diesen Wert aufWahr.
- Wählen Sie unterEreignissenachIdleTimeoutEventdie OptionNeue Methode hinzufügen, erweitern SieBefehleund wählen Sie den Befehl, der beim Auslösen des Timeout-Ereignisses ausgeführt werden soll.
- Wenden Sie die Sitzung auf Präsentationsmodule an:
- Wählen Sie inProjektansichtein Präsentationsmodul aus.
- Wählen Sie unterEigenschaftenüberSitzungenden Typ der Sitzung der Benutzeroberfläche aus.
Weitere Informationen zu Präsentationsmodule finden Sie unter Präsentationsmodule.
Rückmeldung geben