Optix-Vorlagen
Optix-Vorlagen bieten benutzerdefinierte Standardinhalte für Projekte mit demselben Inhalt als Ausgangspunkt an. Sie können dann neue Projekte erstellen, die auf der Vorlage basieren. Eine Optix-Vorlage bearbeiten Sie, indem Sie die Vorlage öffnen und dann ihren Inhalt wie gewünscht ändern. Optix-Vorlagen haben die Dateierweiterung .optixt und der Dateiname einer Vorlage beginnt mit FTOptix_template_.
Bei der Erstellung oder Bearbeitung einer Optix-Vorlage können Sie 
Ausführen
auswählen, um die Vorlage wie jedes andere Projekt zu emulieren. Auf einer Optix-Vorlage basierende Projekte können nur auf einem Laufzeit-Gerät bereitgestellt werden.Rückmeldung geben