Projektvorlage erstellen
Erstellen Sie eine Projektvorlage, die den Standardinhalt für Projekte enthält, die auf dieser Vorlage basieren. Erstellen Sie die Vorlage aus einem vorhandenen Projekt. Neue Projekte, die Sie auf der Grundlage der Vorlage erstellen, enthalten standardmäßig den Inhalt der Vorlage.
- Fügen Sie den Inhalt hinzu, der als Standardinhalt in Projekten erscheinen soll, die Sie mit der Vorlage erstellen.
- Wählen Sie in der Symbolleiste den Abwärtspfeil hinterSpeichernund wählen SieSpeichern unter.
- Füllen Sie in Projekt speichern unter Folgendes aus:
- Name. Geben Sie hier den neuen Namen des Projekts ein.
- Speicherort. Geben Sie hier den Pfad zu dem Speicherort ein, an dem Sie das Projekt speichern möchten. Wählen Sie einen Ordner aus und wechseln Sie dann zum gewünschten Speicherort.
- Vorlage. Wählen Sie die Option, um das Projekt als Vorlage zu speichern.
- (Optional) Versionskontrolle verwenden. Wählen Sie diese Option aus, um am Projekt durchgeführte Änderungen zu verfolgen und das Projekt in einem Git-Repository zu speichern.
- (Optional)Geheimnisse verschlüsseln. Wählen Sie diese Option, um die in den Projekten enthaltenen vertraulichen Daten zu verschlüsseln.
- Wählen SieOKaus.
Rückmeldung geben