Projektsicherung

FactoryTalk Optix Studio
erstellt automatisch Sicherungen von Projekten.
Projekte werden automatisch gesichert, wenn:
  • Sie ein Projekt speichern
  • Sie ein Projekt auf eine neuere Version von
    FactoryTalk Optix Studio
    aktualisieren
  • Sie die Sicherung eines Projekts wiederherstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Projekt wiederherstellen.
Der Standardspeicherort für den Sicherungsordner lautet:
%localappdata%\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Studio\Backups\
Project Name
Jeder der Projektordner enthält weitere Unterordner mit den folgenden Sicherungstypen:
  • Automatisch
    . Drei aufeinanderfolgende Sicherungen, die beim Speichern des Projekts angelegt werden.
  • Wiederherstellung
    . Eine Sicherung, die beim Öffnen eines beschädigten Projekts angelegt wird, wenn eine Reparatur der Beschädigung versucht wird. Weitere Informationen finden Sie unter Projekt wiederherstellen.
  • Upgrade
    . Zwei Sicherungen, die bei der Aktualisierung des Projekts auf eine neuere Version von
    FactoryTalk Optix Studio
    durchgeführt werden.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal