Profilobjekte für verschiedene Präsentationsmodule
Erstellen Sie dynamische Links zwischen booleschen Eigenschaften von Objekten und den Aliasen
{Session}/IsNative
und {Session}/IsWeb
. Sie können dann verschiedene Objekte mit verschiedenen Präsentationsmodulen anzeigen.
TIPP:
Laden Sie ein Beispielprojekt herunter:
ProfileObjects.zipNatives Präsentationsmodul und Web-Präsentationsmodul
Dieses Beispiel zeigt eine Anwendung, die zwei verschiedene Objekte je nach Präsentationsmodul anzeigt.

Voraussetzungen
- Erstellen Sie ein natives Präsentationsmodul und ein Web-Präsentationsmodul. Weitere Informationen finden Sie unter Präsentationsmodule konfigurieren.
- Erstellen Sie Objekte, die Sie profilieren möchten. Weitere Informationen finden Sie unter Grafikobjekt von einem Typ erstellen.Erstellen Sie zum Beispiel zwei Rechtecke mit unterschiedlichen Farben.
- So profilieren Sie Objekte für verschiedene Präsentationsmodule
- Wählen Sie in derProjektansichtein zu profilierendes Objekt.Wählen Sie z. B. ein Rechteck.
- Erstellen Sie inEigenschafteneinen dynamischen Link zwischen einer booleschen Eigenschaft und entweder:Weitere Informationen zu dynamischen Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.Erstellen Sie zum Beispiel einen dynamischen Link zwischen der EigenschaftSichtbardes Objekts und , um das Objekt nur im nativen Präsentationsmodul sichtbar zu machen.
- Wählen Sie in derProjektansichtein zu profilierendes Objekt.Wählen Sie zum Beispiel ein anderes Rechteck.
- Erstellen Sie inEigenschafteneinen dynamischen Link zwischen einer booleschen Eigenschaft und entweder:Weitere Informationen zu dynamischen Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.Erstellen Sie zum Beispiel einen dynamischen Link zwischen der EigenschaftSichtbardes Objekts und , um das Objekt nur im nativen Präsentationsmodul sichtbar zu machen.
Das native Präsentationsmodul und das Web-Präsentationsmodul zeigen unterschiedliche Objekte an.
Rückmeldung geben