Tastatur auswählen
Legen Sie die virtuelle Standardtastatur für ein Präsentationsmodul fest und legen Sie bestimmte virtuelle Tastaturen für bestimmte Grafikobjekte mit Texteingabe fest.
TIPP:
Virtuelle Tastaturen können nur zur Entwurfszeit ausgewählt werden.
Voraussetzungen
Um eine benutzerdefinierte virtuelle Tastatur anzuwenden, konfigurieren Sie eine benutzerdefinierte virtuelle Tastatur. Weitere Informationen finden Sie unter Benutzerdefinierte Tastatur konfigurieren.
- So wenden Sie eine Tastatur an
- Setzen SieVirtuelle Tastaturauf eine der folgenden Optionen:
- Integriert. Die virtuelle Standardtastatur, die nur für das native Präsentationsmodul verfügbar ist.
- Benutzerdefiniert. Anpassbare virtuelle Tastatur, die sowohl für das native Präsentationsmodul als auch für das Web-Präsentationsmodul verfügbar ist. Weitere Informationen finden Sie unter Benutzerdefinierte Tastatur konfigurieren.
Weitere Informationen finden Sie unter Präsentationsmodule konfigurieren. - (Optional) Legen Sie bestimmte virtuelle Tastaturen für bestimmte Grafikobjekte fest:
- Wählen Sie in derProjektansichtein Grafikobjekt aus, mit dem Sie Text eingeben können.Wählen Sie zum Beispiel ein Textfeld aus. Weitere Informationen finden Sie unter Textfeld.
- Wählen Sie inEigenschaftenobenund anschließendTastaturaus.
- Wählen Sie unterTastaturtypeine benutzerdefinierte oder eine integrierte virtuelle Tastatur aus.
Rückmeldung geben