Grafikobjekt animieren

Fügen Sie Zahlen- sowie sequenzielle oder parallele Animationseigenschaften für die Animierung eines Objekts hinzu und konfigurieren Sie sie.
TIPP: Animationen ändern nicht die tatsächlichen Eigenschaftswerte von Objekten und sind viel effizienter, als sich auf Skripts oder Tags zu verlassen, um die Eigenschaftswerte zu steuern. Um Beispiele für Animationen zu erhalten, laden Sie das Projekt unter dem Link AnimationsExample.zip herunter, extrahieren und öffnen Sie es.
  1. Wählen Sie in der
    Projektansicht
    das zu animierende Objekt aus.
  2. Wählen Sie in
    Eigenschaften
    oben
    Add
    und anschließend eines der Folgenden aus:
    • Zahlenanimation
      . Animierieren Sie Objekte durch Ändern des Werts in einen anderen Wert innerhalb eines bestimmten Zeitraums.
    • Sequenzielle Animation
      . Animieren Sie Objekte mit einem einfachen Übergang im seriellen Modus.
    • Parallele Animation
      . Animieren Sie ein Objekt mit einem einfachen Übergang im parallelen Modus.
    TIPP: Sie können auch mit der rechten Maustaste auf eine Eigenschaft klicken, die Animationen unterstützt, und
    Neu
    Animation type
    auswählen.
  3. (Optional) Wiederholen Sie den Vorgang 2, um verschiedene Animationen für dasselbe Objekt zu kombinieren.
  4. Konfigurieren Sie die Animationseigenschaften. Weitere Informationen finden Sie unter Animationseigenschaften.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal