Referenzen zu dynamischen Linkquellen

Je nach Typ einer dynamischen Linkquelle zeigt das Eigenschaftswertfeld die Referenz auf unterschiedliche Weise an.

Eigenschaftswerte

Referenzierte Quellentypen
Quellentyp
Eigenschaftswert
Ein Knoten oder eine Variable
Der
BrowseName
der Quelle.
Ein Attribut eines Knotens oder einer Variable
BrowseName@
name of the attribute
Eine Array-Variable
BrowseName[
array index values
]
Ein Array-Index der Array-Variable
BrowseName[
array index number
]
Zum Beispiel ist
[0]
der erste Array-Index.
Ein Bit-Index
BrowseName[
bit index number
]
Zum Beispiel ist [0] der erste Bit-Index.
Eine Eigenschaft eines Knotens
Der Pfad zum Quellknoten.
Ein Knoten oder eine Variable, die vom Benutzer formatiert wurde
Die Informationen über die Quelle, gefolgt von
(formatiert)
Referenztypen
Referenztyp
Beschreibung
Beispiel für einen Eigenschaftswert
Absolut
Ein vollständiger Pfad zu der referenzierten Quelle, der mit dem Stammverzeichnis beginnt.
ProjectName/Modell/SourceVariable
Relativ
Ein Pfad zu der referenzierten Quelle, der mit dem Verzeichnis des Zielknotens beginnt.
../SourceVariable
Mit Aliasen
Jeder Typ eines Pfades, der Aliase enthält.
Ein Alias ist ein Variablentyp, der auf einen Quellknoten zeigt und eine eindeutige Kennungseigenschaft hat. Weitere Informationen finden Sie unter Aliasse.
{Motor}/Geschwindigkeit
TIPP:
Wenn Sie den blauen Link (
../SourceVariable
im Beispiel) auswählen, gelangen Sie zum Linkziel (Knoten
SourceVariable
).
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal