Editor für komplexe dynamische Links

Mit dem Editor für komplexe dynamische Links können Sie dem Quellknotenwert erweiterte Logik hinzufügen. Den Editor für komplexe dynamische Links finden Sie auf der Registerkarte
Erweitert
des Browsers für dynamische Links.
Weitere Informationen zum Browser für dynamische Links finden Sie unter Browser für dynamische Links.
Sie können den Editor für komplexe dynamische Links auch im Editor durch Auswahl von
In Editor öffnen
öffnen. Das Öffnen des Editors für komplexe dynamische Links im Editor ist für die Bearbeitung komplexer dynamischer Links mit sehr umfangreicher Logik hilfreich.
TIPP: Wenn mehrere Browser für dynamische Links geöffnet sind, können Sie im Browser für dynamische Links nur eine Registerkarte
Erweitert
öffnen. Wenn der Editor für komplexe dynamische Links beim Öffnen eines Popups für dynamische Links geöffnet ist, wird der Fokus auf die Registerkarte
Erweitert
gelegt.
Element
Name
Beschreibung
Einfach
Kehrt zur Registerkarte
Basis
des Browsers für dynamische Links zurück. Weitere Informationen finden Sie unter Browser für dynamische Links.
Erweitert
Zeigt diese Registerkarte
Erweitert
für die Erstellung eines komplexen dynamischen Links an.
Pfad
Der durch den komplexen dynamischen Link festgelegte Pfad zu der Variablen.
Blockdiagramm
Zeigt den durch dynamische Links und Konverter ausgeführten Umwandlungsfluss an.
Richtung des dynamischen Links
Legt die Richtung zwischen den Blöcken im Diagramm fest. Die Richtung ändert sich durch Auswahl des Symbols:
  • Lesen vom Quellknoten zum übergeordneten Knoten.
  • Schreiben vom übergeordneten Knoten zum Quellknoten.
  • Lesen vom Quellknoten zum übergeordneten Knoten und Schreiben vom übergeordneten Knoten zum Quellknoten.
Einfügen
Um die Ausgabe zu manipulieren, unterbrechen Sie die dynamische Linkkette durch Einfügen eines Konverterblocks.
Mit dem Befehl „Einfügen“ können Sie eine zusätzliche Verarbeitung an einem Ausgang eines anderen Blocks vorzunehmen. Beispielsweise können Sie das Ergebnis eines Ausdrucksauswerters mit Konstantwerten multiplizieren.
Dynamischen Link hinzufügen
oder
Dynamischen Link ändern
Geben Sie die Bindung zwischen Quelle und übergeordnetem Element an oder bearbeiten Sie es.
Schließen
Schließt den Browser für dynamische Links.
Link entfernen
Entfernt den dynamischen Link aus der Eigenschaft.
In Editor öffnen
Öffnet das Blockdiagramm des komplexen dynamischen Links im Editor.
Configure
Konfigurieren
Verlinken Sie über die Registerkarte „Editor für komplexe dynamische Links“ unter
Konfigurieren
Index des übergeordneten Arrays hinzufügen
die Quellvariable mit einem bestimmten Index der übergeordneten Variablen.
Erstellen Sie unter
Konfigurieren
Dynamischen Pfadkonverter hinzufügen
einen
Schlüssel-Wert-Konverter
oder einen
Bedingungskonverter
.
Erstellen Sie unter
Konfigurieren
EU-Modus
einen Konverter für die dynamische Erstellung des Quellpfads der Variablen. Diese Optionen sind nur für technische Maßeinheiten bestimmt:
  • Standard
    . Es wird keine Konvertierung durchgeführt.
  • Lokalisieren
    . Legt die Maßeinheit der übergeordneten Variable basierend auf dem Gebietsschema des Benutzers fest.
  • EU aus Quelle kopieren
    . Legt die Maßeinheit der übergeordneten Variable als Maßeinheit der Quellvariable fest.
Löschen
Entfernen Sie auf der Registerkarte „Editor für komplexe dynamische Links“ den Konverter oder den dynamischen Link sowie deren untergeordnete Elemente.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal