Schlüssel-Wert-Konverter
Konvertiert den Wert der Quelle in den entsprechenden übergeordneten Wert auf der Grundlage einer Tabelle mit Schlüssel-Wert-Paaren. Der Schlüssel-Wert-Konverter wandelt heterogene Daten, wie z. B. eine Farbe, in einen Wert um.
Schlüssel-Wert-Editor
Sie können den Schlüssel-Wert-Editor öffnen, indem Sie
neben dem Schlüssel-Wert-Konverter im Editor für erweiterte dynamische Links auswählen.


Element | Name | Beschreibung |
---|---|---|
![]() | Konverterpfad | Der Pfad zum Konverter |
![]() | ![]() | Fügt eine Schlüssel-Wert-Tabellenzeile hinzu. |
![]() | Löschen | Löscht die ausgewählte Schlüssel-Wert-Tabellenzeile. |
![]() | Datentyp | Gibt den Datentyp von Schlüsseln oder Werten an. Wählen Sie, um einen anderen Datentyp zu wählen. |
![]() | Schlüssel | Ein Konverterschlüssel (Quellwert) |
![]() | Wert | Ein Wert, der dem Schlüssel in derselben Zeile entspricht (Ausgabewert)
TIPP:
Der Wert in der ersten Zeile ist der Standardwert. Wenn der Quellwert mit keinem Konverterschlüssel übereinstimmt, gibt der Konverter den Standardwert zurück.
|
Eigenschaften
Eigenschaft | Beschreibung |
---|---|
Modus | Die Richtung des dynamischen Links:
|
Quelle
Eine Variable mit einem Wert, der einem Schlüssel entspricht
Output
Der Wert, der mit dem Schlüssel in der Karte verbunden ist
Beispiel

key value
key value converter
key value editor
Rückmeldung geben