Abfragezeit für dynamische Variablen für Controller festlegen

Legen Sie das Zeitintervall zwischen Ablesungen der Tag-Werte vom Controller zur Laufzeit fest.
  1. Wählen Sie in der
    Projektansicht
    die Option
    NativePresentationEngine
    oder
    WebPresentationEngine
    aus.
    Weitere Informationen finden Sie unter Präsentationsmodule.
  2. Legen Sie in
    Eigenschaften
    die
    Abfragezeit für dynamische Variablen
    fest.
    TIPP: Legen Sie die Abfragezeit zwischen einer Abtastung und der nächsten im Format HHHH:MM:SS.MS fest.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal