Alias erstellen

Erstellen Sie einen Alias, um einen Variablentyp zu erzeugen, der auf einen Knoten mit der Eigenschaft
NodeId
verweist.
  1. Wählen Sie in der
    Projektansicht
    das Objekt oder den Objekttyp, der den Alias enthalten soll.
  2. Wählen Sie in
    Eigenschaften
    die Option
    Add
    und dann
    Alias
    .
    TIPP: Einige Objekte können mehrere Aliase enthalten. Zum Beispiel können Sie einem Bereichsobjekt mehrere Aliase hinzufügen.
    Alias#
    erscheint in
    Eigenschaften
    und enthält die Eigenschaft
    Art
    .
  3. (Optional) Bewegen Sie den Mauszeiger über das Ende des Alias-Namens, wählen Sie
    Edit
    und geben Sie dann einen neuen Namen für den Alias ein.
  4. Konfigurieren Sie unter
    Eigenschaften
    den Alias:
    • Um den Alias für ein wiederverwendbares Objekt zu konfigurieren, erstellen Sie einen dynamischen Link zwischen
      Art
      und dem relativen Referenzknoten und anschließend einen dynamischen Link zwischen
      Alias
      #
      und dem Quellknoten.
      Dabei ist
      #
      die Nummer des Alias-Objekts.
    • Um die Quelle zur Entwurfszeit festzulegen, erstellen Sie einen dynamischen Link zwischen
      Alias
      #
      und Quellknoten.
      Der Wert der
      Art
      -Eigenschaft wird automatisch mit einem relativen Referenzknoten aufgefüllt.
    • Um die Quelle während der Laufzeit einstellbar zu machen, erstellen Sie einen dynamischen Link zwischen
      Art
      und einem relativen Referenzknoten.
    Weitere Informationen zu dynamischen Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal