Dynamischen Link unter Verwendung eines Alias erstellen
Erstellen Sie einen dynamischen Link, um einen vorhandenen Alias als Abkürzung zu verwenden. Dynamische Links verhindern, dass derselbe Quellknoten wiederholt nachgeschlagen werden muss.
- Wählen Sie in derProjektansichteinen Knoten aus, der den Eigenschaftswert enthält, den Sie über den dynamischen Link festlegen möchten.
- Wählen Sie inEigenschaftenbei der gewünschten Eigenschaft die Option.Dynamischen Link hinzufügen
- Erweitern Sie entweder den OrdnerAliaseoder den OrdnerBereichsladerein, um den anzuzeigenden Alias-Knotenauszuwählen.Das Informationsmodell, auf das der Alias verweist, und der Quellknoten des dynamischen Links werden dargestellt.TIPP: Im FensterDynamische Linkserscheinen die von Ihnen erstellten Aliase im OrdnerAlias. Aliase im OrdnerDynamischer Bereichwerden automatisch generiert.
- Markieren Sie den gewünschten Quellknoten und wählen Sie dannAuswählen.
Der Pfad zum Referenzknoten oder Attribut wird in der Eigenschaft angezeigt.
dynamic link
Rückmeldung geben