Aliase in Widgets
Wenn Sie ein Widget entwerfen, müssen Sie einen Alias im Widget erstellen.
Der Referenzknoten, bei dem es sich in der Regel um einen Objekttyp wie den Motortyp handelt, wird über die Eigenschaft
Art
des Alias festgelegt. Der Referenzknoten stellt grafisch die Struktur der Knoten im Widget dar. Sie können die Eigenschaften und Variablen im Widget einstellen, indem Sie die Knoten des Referenzknotens dynamisch verlinken.In jeder Instanz eines Widgets bestimmt der Quellknoten des Alias die Quelle der dynamischen Links. Zum Beispiel könnte
MotorWidget1
die Werte von Motor1
anzeigen.widget
Rückmeldung geben