Schaltfläche ausarbeiten, die ein SVG-Bild animiert
Konfigurieren Sie ein optimiertes SVG-Bild-Objekt, um das Bild zur Laufzeit zu animieren.
NOTIZ:
Laden Sie ein Beispielprojekt herunter:
RotateImage.zipAnwendungsbeispiel

Voraussetzungen
- So arbeiten Sie das Projekt aus
- Die Schnittstellenelemente anordnen.

Wählen Sie
aus, um das Projekt mithilfe des Client-Emulators auszuführen. Testen Sie jetzt Ihr Projekt. Informationen zum Ausführen des Projekts auf einem Remote-Client finden Sie unter Client-Gerät hinzufügen.
Ausführen
Rückmeldung geben