Eingeschränkte lineare Anzeige ausarbeiten

Arbeiten Sie eine Schnittstelle aus, mit der Sie den aktuellen Wert, den Maximalwert und den Minimalwert einer Variable ändern können.
NOTIZ:
Laden Sie ein Beispielprojekt herunter:
ConstrainedLinearGauge.zip
Voraussetzungen
Wählen Sie
Ausführen
aus, um das Projekt mithilfe des Client-Emulators auszuführen. Testen Sie jetzt Ihr Projekt. Informationen zum Ausführen des Projekts auf einem Remote-Client finden Sie unter Client-Gerät hinzufügen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal