Archivmanager entwickeln

Um Zip-Archive zu packen, zu entpacken und mit einem Passwort zu schützen, verwenden Sie die vorkonfigurierte Packen-Entpacken-NetLogic.
Beispielanwendung
TIPP:
Ein Musterprojekt können Sie herunterladen von:
ArchivesManager.zip
Voraussetzungen
  1. So arbeiten Sie das Projekt aus
  2. Das Projekt speichern.
Wählen Sie
Ausführen
aus, um das Projekt mithilfe des Client-Emulators zum Testen Ihres Projekts auszuführen. Informationen zum Ausführen des Projekts auf einem Remote-Client finden Sie unter Client-Gerät hinzufügen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal