Schaltfläche ausarbeiten, die den Beschriftungstext ändert
Arbeiten Sie eine Schaltfläche aus, die bei Auswahl den Text einer Beschriftung ändert.
Anwendungsbeispiel


TIPP:
Ein Musterprojekt können Sie herunterladen von:
ButtonThatChangesLabelText.zipVoraussetzungen
- So arbeiten Sie das Projekt aus
- Das Projekt speichern.
Wählen Sie
aus, um das Projekt mithilfe des Client-Emulators zum Testen Ihres Projekts auszuführen. Informationen zum Ausführen des Projekts auf einem Remote-Client finden Sie unter Client-Gerät hinzufügen.
Ausführen
Rückmeldung geben