Anwendung als MQTT Client konfigurieren
Message Queue Telemetry Transport (MQTT) ist ein ISO-Standardprotokoll, das auf einem Message Broker basiert, der für die Verteilung von Meldungen an die Empfänger-Clients zuständig ist.
Anwendungsbeispiel

TIPP:
Ein Musterprojekt können Sie herunterladen von:
MQTTClient.zipVoraussetzungen
- Fügen Sie die Drittanbieter-Bibliothek NuGet Gallery | MqttNet hinzu.
- So arbeiten Sie das Projekt aus
- Das Projekt speichern.
Wählen Sie
aus, um das Projekt mithilfe des Client-Emulators zum Testen Ihres Projekts auszuführen. Informationen zum Ausführen des Projekts auf einem Remote-Client finden Sie unter Client-Gerät hinzufügen.
Ausführen
Rückmeldung geben