Lineare Anzeige erstellen
Erstellt eine lineare Anzeige, die die Temperatur anzeigt.
- Klicken Sie inEigenschaftenmit der rechten Maustaste aufMainWindow (type)und wählen Sie .
- Setzen Sie inEigenschaftenden Wert der VariableBearbeitbaraufFalsch.
- Erstellen Sie eine Variable:
- Wählen Sie inEigenschaftenobenund anschließendAnaloge Variableaus.
- Erstellen Sie einen komplexen dynamischen Link zwischen der EigenschaftAnalogeVariable1und der eigentlichen VariablenAnalogeVariable1, indem Sie den Bindungsmodus verwenden.
- DynamicLink
- EU-Modus
- Lokalisieren.
- Erstellen Sie einen dynamischen Link zwischenNiedrig-Grenzwertund
- Erstellen Sie einen dynamischen Link zwischenHoch-Grenzwertund
- Setzen SieBeschränkenaufWahr.
Weitere Informationen über dynamische Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen. - Verknüpfen Sie den Variablen-Alias:
- Erstellen Sie inEigenschafteneinen dynamischen Link zwischenWertund .
- Erstellen Sie einen dynamischen Link zwischenMinimalwertund .
- Erstellen Sie einen dynamischen Link zwischenMaximalwertund .
Weitere Informationen über dynamische Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
Rückmeldung geben