Beschriftung erstellen
Erstellen Sie eine Beschriftung, die die Temperatur in einem an das Gebietsschema eines angemeldeten Benutzers angepasstem Format anzeigt.
- Klicken Sie im FensterbereichProjektansichtmit der rechten Maustaste aufMainWindow (type)und wählen Sie dann aus.
- Erstellen Sie eine Beschriftungsvariable:
- Wählen Sie oben inEigenschaftendie Optionund wählen SieAnaloge Variable.
- Erstellen Sie einen komplexen dynamischen Link zwischen der EigenschaftAnalogeVariable1und der aktuellen VariableAnalogeVariable1mithilfe von .
- DynamicLink
- Konfigurieren
- Erstellen Sie einen komplexen dynamischen Link zwischenTextundAnalogeVariable1mithilfe eines Zeichenfolgenformatierers:
- Zeichenfolgenformatierer1
- {0} {1}
- {0} DynamicLink
- {1} DynamicLink
Weitere Informationen über dynamische Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
Rückmeldung geben