Motorobjekte erstellen

Legen Sie Beispielobjektdaten für Motor an, um das Listenfeld und die Anzeigen zu füllen.
  1. Klicken Sie in der
    Projektansicht
    mit der rechten Maustaste auf
    Modell
    und wählen Sie
    Neu
    Objekt
    aus.
  2. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Objekt, wählen Sie
    Edit
    aus und geben Sie
    Motor
    ein.
  3. Fügen Sie Variablen hinzu und konfigurieren Sie sie:
    1. Fügen Sie in
      Eigenschaften
      oben zwei Variablen hinzu, indem Sie
      Add
      auswählen und
      Variable
      wählen.
    2. Benennen Sie die Variablen um, indem Sie den Mauszeiger über jede der Variablen bewegen,
      Edit
      auswählen und Folgendes eingeben:
      • Speed
      • Acceleration
  4. Konvertieren Sie das Modellobjekt in einen Objekttyp:
    1. Doppelklicken Sie in
      Typenansicht
      auf
      Modell
      .
    2. Ziehen Sie
      Motor
      von der
      Projektansicht
      in
      Typenansicht
      .
  5. Erstellen und organisieren Sie Motorobjektinstanzen:
    1. In
      Projektansicht
      klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner
      Modell
      und wählen
      Neu
      Ordner
      .
    2. Bewegen Sie den Mauszeiger über den Ordner, wählen Sie
      Edit
      aus und geben Sie
      MotorObjects
      ein.
    3. Ziehen Sie
      Motor
      in der
      Projektansicht
      in den Ordner
      MotorObjects
      .
    4. Erstellen Sie neun Motor-Objektinstanzen, indem Sie
      MotorType
      aus dem Fenster in den Ordner
      MotorObjects
      im Fenster ziehen.
  6. Konfigurieren Sie jede Motorinstanz:
    1. Wählen Sie in
      Projektansicht
      einen Motor aus.
    2. Legen Sie in
      Eigenschaften
      die Werte für die Eigenschaften
      Acceleration
      und
      Speed
      fest.
      Sie können beliebige Werte des gültigen Typs eingeben.
      Geben Sie zum Beispiel ein:
      Eigenschaft
      Wert
      Acceleration
      1
      Speed
      11
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal