Motorwerte-Widget-Instanz erstellen

Erstellen Sie eine Motorwerte-Widget-Instanz aus dem Motorwerte-Widget-Typ.
  1. Klicken Sie in
    Projektansicht
    mit der rechten Maustaste auf
    MainWindow (type)
    und wählen Sie
    Neu
    MotorValuesWidget
    .
  2. Erstellen Sie in
    Eigenschaften
    einen dynamischen Link zwischen
    Motor
    und
    ProjectName
    UI
    MainWindow (type)
    MotorListBox
    Ausgewähltes Element (Zeiger)
    .
    Weitere Informationen über dynamische Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal